Microchip 安全身份验证 IC 及方案讲座

在迅速发展的数字时代背景下,配件和耗材用品的生态系统日益复杂,安全性和成本优化成为企业亟需解决的难题。出于这样的需求,针对配件和耗材用品的安全验证IC方案应运而生,为相关企业提供了全新的思路和解决途径。

安全身份验证IC会采用相应的加密技术,确保了整个生态系统的数据安全。通过强大的身份认证机制,它们可以有效地预防身份盗窃、伪造和篡改行为。

其适用范围非常广泛,目前在医疗、汽车、电动出行、数据中心、工业和消费类电子都有不错的适用场景。无论是大型企业还是初创公司,不论是配件还是耗材用品,都可以根据自身的需求选择适合的型号。为企业提供了更多选择,满足了不同行业、不同规模企业的多样化需求。

01_00

(图片来源:Microchip Technology Inc.)

本期视频,我们特邀来自 Microchip 的专家,带大家进一步了解,Microchip 在配件及耗材用品生态系统的安全身份验证 IC方面,有哪些成本优化型方案。


访谈视频在这里 -
↓↓↓

Cover_00


-主讲嘉宾:-
吴宇轩( Brandon Wu ,Microchip 安全和计算部门业务拓展经理
2019年加入 Microchip,在半导体行业有着20年的工作经验。此前,在威盛电子、华硕电脑和新思科技任职。在安全芯片方面,有着丰富的研发及应用经验。
2002年毕业于美国哥伦比亚大学,获得电机工程硕士学位。
Speaker_00

02_00

(图片来源:Microchip Technology Inc.)

与本期讲座相关技术文档资源,整理如下,
CryptoAuthentication 系列物料概览
CryptoAuthentication™ 家族概览
Microchip 信用平台

AT SHA204
ATSHA204 是一种完全交钥匙型安全器件。它包括分布在 16 个插槽中的 4.5 Kb EEPROM。此阵列可用于存储密钥、杂项读/写、只读、密码或私密数据以及消耗跟踪。可采用多种方式来限制访问存储器的各部分,然后锁定该配置以防更改。
DigiKey 在线购买链接
Microchip 官网资料
ATSHA204 CryptoAuthentication 相关资源
ATSHA204A 和 ECC508A 安全IC

ATECC608
ATECC608 集成了椭圆曲线密钥 (ECDH) 安全协议以及椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA)。ECDH 方法超级可靠,可提供关键的加密/解密协议。ECDSA 是物联网 (IOT) 市场的标志验证认证技术,包括家庭自动化、工业网络和医疗以及配件和消耗品认证等。
DigiKey 在线购买链接
Microchip 官网资料
ATECC608A CryptoAuthentication 相关资源

SHA104
SHA104 是 CryptoAuthentication™产品系列的一员,用于配件或一次性应用。该产品提供128位对称安全性,针对一次性和生态系统控制应用,旨在作为 Microchip 或其他供应商的微控制器的配套产品使用。该产品可用于需要单向认证或双向认证的系统。对于使用双向认证的系统,应将 SHA104 与 SHA105 或其他 CryptoAuthentication 主机侧设备配合使用,以确保对称密钥在主机中也得到保护。
DigiKey 在线购买链接
Microchip 官网资料
Microchip 官网规格书

SHA105
SHA105 是 CryptoAuthentication 产品系列的一员。该产品提供128位对称安全性,针对一次性和生态系统控制应用,旨在作为 Microchip 或其他供应商的微控制器的配套产品使用。该产品可用于需要单向认证或双向认证的系统。在使用双向认证系统时,SHA105 作为主机侧设备运行。考虑在您的一次性或配件系统上使用 SHA104 作为客户端对称密钥。
DigiKey 在线购买链接
Microchip 官网资料
Microchip 官网规格书

CEC1736
CEC173x 是用于服务器、电信、网络、工业和嵌入式计算的实时平台根信任控制器。CEC173x 是一款高度可配置的混合信号高级 I/O 控制器。它包含一个32位 96 MHz的 ARM® Cortex-M4 处理器核心,具有紧密耦合的内存,以实现最佳的代码执行和数据访问。不可更改的 Boot ROM 嵌入在设计中,用于存储通电/启动序列和在运行时可用的API。当将电源应用于设备时,使用安全引导加载程序 API 从内部 Flash 存储中下载固件映射。
DigiKey 在线购买链接
Microchip 官网资料
Microchip 官网规格书

SHA106
2引脚封装,用于一次性应用的,支持运行SHA256密码编码
SHA106 是一款专为一次性应用设计的2引脚封装的安全认证 IC。该设备内置了 SHA256 硬件加速器和4个密钥存储槽。2引脚封装形式中集成了一个电容,为IC提供寄生功率功能。一次性产品只需要一个电源引脚和一个 GND 引脚,数据通过电源引脚传输。这种紧凑的封装形式非常适用于控制器或一次性设备上受限的 I/O 或空间有限的应用场景。如果您需要具有相同加密功能但采用标准 SOIC8 和 uDFN8 封装或带有 VCC、数据、GND 的3引脚变体的产品,请查看 SHA104。如果您希望在主机上保护对称密钥,SHA105 是主机配套的安全认证IC。
DigiKey 在线购买链接
Microchip 官网资料
Microchip 官网规格书

TA100
TA100 是我们 CryptoAutomotive™ 安全 IC 产品组合中的一个安全元件,用于汽车安全应用。它提供对代码认证(也称为安全启动)、通过 MAC 生成的消息认证、支持可信固件更新、Qi 1.3无线充电认证、多种密钥管理协议(包括 TLS)以及其他基于根信任的操作的支持。通常情况下,它是与同一块电路板上的微控制器(MCU)或微处理器(MPU)配合使用的配套产品。
DigiKey 在线购买链接
Microchip 官网资料
Microchip 官网规格书

TA010
TA010 是 CryptoAutomotive™ 产品系列的一员。该产品针对配件生态系统控制应用,旨在作为 Microchip 或其他供应商的微控制器的配套产品使用。建议在您的主机中使用 TA100,用于执行汽车电子卡返回的签名的 ECDSA P256 验证功能。也可以利用同一台 TA100 进行与物联网云平台的双向认证,并在主机中添加许多其他认证用例。
DigiKey 在线购买链接
Microchip 官网资料
Microchip 官网规格书

ECC204
ECC204 是 CryptoAuthentication™ 产品系列的一员。该产品针对一次性和生态系统控制应用,旨在作为 Microchip 或其他供应商的微控制器的配套产品使用。建议在您的主机中使用 ATECC608,用于执行一次性或配件返回的签名的 ECDSA P256 验证功能。也可以利用同一台 ATECC608 进行与物联网云平台的双向认证。
DigiKey 在线购买链接
Microchip 官网资料
Microchip 官网规格书

如需获取更多 Microchip 产品相关内容,请浏览得捷电子网站中的 Microchip 产品专题页面。