客户咨询:我应该在零件套件中保留哪些电阻?
工程师解答:作为土生土长的明尼苏达州北部人,我一直是DigiKey的忠实顾客。我甚至还记得第一次在DigiKey的购物经历。当时我直接走进店里想买一种零件——没有提前打电话,当然当时也没有互联网。大约花了半个小时的时间我才拿到所需的电阻,还有一本大约半英寸厚的纸质目录。
多年后,我作为一名应用工程师回到这里。
请允许我分享一下我的电阻选购策略。
当然,答案取决于你感兴趣的电子器件类型。在本文中,我假设你是一位对电子器件(包括模拟电路和单片机)有着广泛兴趣的业余爱好者或学生。对于尝试配置通用电子实验室的教育工作者而言,这些材料也非常有用。本文还将提供一些提示,帮助你快速找到具体的电阻。
我的电阻通常存放在两个不同的位置。经常使用的电阻放在工作台附近的单独的储物盒盒中。虽然零件选择的范围有限,但可以满足我的大部分需求。我发现¼瓦的电阻很有用,其具有10Ω、100Ω、220Ω、1.0 kΩ、2.2 kΩ、10 kΩ和100 kΩ等几种常见值。如下图所示,这个储物盒还包括常见的电容、二极管、晶体管、Mos管和稳压器。这个储物盒是个不错的着手点,但对于我所有的工作来说还不够。
我将余下的电阻都整理并存放在了货架上。几十年前,我从DigiKey购买了两个套件,分别是RS150和RS250。这些互补套件包含了大部分来自E-24系列的½瓦电阻。E-24表示每十进位有24个电阻值。举例而言,在从10Ω到100Ω的十进位中,有24个不同的值,从10开始,依次是11、12、13、15,一直到75、82,最后是91Ω。下表展示了如何为各套件选择电阻,其中RS150套件的零件以绿色突出显示,RS250套件的零件以黄色突出显示。另请注意,术语E-24表示电阻的公差为5%。
DigiKey显然在设计这个套件时考虑到了成本。例如,我最初购买的是RS150套件。其中提供了广泛的电阻范围,适用于许多项目。后来,我购买了RS250套件来填补E-24系列的空缺。再后来,我购买了相关的套件,可能是RS125或RS225套件,它们提供了相同的值,但这次是¼瓦电阻,公差仍为5%。
现在,我们来谈谈如何整理这些电阻。这两个套件中有144个不同的电阻值。为了节省时间,我们需要对电阻进行整理,以便快速找到特定的值。这样还有助于不时地重新补充储物盒。有许多方法可以做到这一点。我的解决方案是使用下图所示的聚乙烯袋。你可以看到,盒子中的每一行都包含一个十进位的电阻。每行有24个不同的值。
除了½瓦电阻之外,这个盒子还可以存放各种较大的电阻以及常见类型电阻。在上图中,你可以看到一个较大的线绕电阻(50Ω),以及我在制作音频放大器时使用一系列2瓦和3瓦器件。
可以想象的是,在进行几十年的构建、维修和实验后,我的实验室里的电阻将越来越多。这包括用于表面贴装产品电阻的套件和各种1%精度值的物料。
我相信你一定可以整理好自己的库存。我个人的建议是购买套件,然后针对你在设计或维修中使用的任何特殊器件购买额外的零件。
诚挚祝福,
APDahlen
附言:请分享你的工作空间整理故事。我对小型空间特别感兴趣,因为曾经有一段时间我所有的工作都是在厨房桌子上完成的。
有照片的话就更棒了。