同步 UART 日志和嵌入式设备的功率测量

为了更好地了解真正消耗能量的是什么,一种非常有效的方法是将功率测量与设备的实际行为联系起来。Otii Arc和Ace Pro擅长同步扩展端口和功率测量,同时捕获和分析UART数据,为整个开发和测试阶段的调试和优化功耗提供强大的解决方案。通过遵循这些步骤,你可以对设备的操作模式提取有价值的见解,并做出明智的决策,以制作既节能又可持续的电子设备。

使用 UART 同步的分步说明

在开始同步扩展端口和功率测量之前,你需要将嵌入式设备连接到 Otii Arc Pro Otii Ace Pro。按照以下步骤确保无缝设置:

步骤 1: 将你的设备连接到 Otii 硬件主连接以获得电源。

此步骤为你的设备提供必要的电源,确保其在测试期间按预期运行。

步骤 2: 将被测设备上 MCU UART 输出连接到 Otii Arc Pro 扩展端口 RX 。如果你的设备可以通过 UART 发送命令,也要连接 TX 。对于 Ace ,请记住将 DGND 连接到主地,因为主通道和扩展端口是隔离的。

这种连接允许Otii Arc/Ace Pro从你的设备捕获UART数据,包括调试信息和时间戳。

步骤 3: Otii 应用程序的一般设置中为你的设备配置数字电压水平。启用 UART 通道并为你的设备选择正确的波特率。

正确配置这些设置可确保Otii Arc/Ace Pro能够准确地捕获和解释来自设备的UART数据。

步骤 4: 分析 UART 输出。

完成设置后,就可以开始分析UART数据了。UART 输出将在UART日志窗口中实时显示。你可以根据自己的喜好,选择带墙时间或不带时间查看数据。

Otii Arc Pro的一个特殊功能是它能够将UART消息与功耗图关联起来。当你在当前图上标记特定区域时,在该时间范围内发生的所有UART消息都会在UART日志中突出显示。此外,你还可以通过在UART日志中标记一条或多条消息来逆转此过程,这将在当前图上突出显示相应的时间框架。此功能为你提供了宝贵的见解,了解设备的代码执行如何影响其功耗。

步骤 5: 复制 UART 记录。

如果你需要保存或共享UART记录以供进一步分析或文档,Otii Arc Pro可以轻松实现。只需选择一条或多条消息,你就可以使用标准键盘快捷键(Ctrl-C/Cmd-C)或右键单击并选择“复制日志”进行复制。

贴士 : 为了最大限度地提高此设置的效率,请记住在设备固件准备好用于生产时禁用UART消息。这样可以防止不必要的能源消耗,并确保你的设备在最节能的状态下运行。这里是一个关于UART如何影响功耗的示例。

在捕获和分析UART数据的同时,同步扩展端口和功率测量的能力为在开发和测试阶段调试和优化功耗提供了强大的解决方案。获得有关设备中消耗能量的宝贵见解,并做出明智的决策,以创建更节能的嵌入式和物联网设备。