Espressif 的 ESP32-WROVER-E 是一款功能强大的通用 Wi-Fi + 蓝牙 + 蓝牙 LE MCU 模块,适用于各种应用,从低功耗传感器网络到最苛刻的任务,如语音编码、音乐流媒体和MP3解码。ESP32-WROVER-E 带有 PCB 天线。是否有任何PCB布局文件或其他设计资源,可以将 ESP32-WROVER-E 设计到你的应用中?
ESP32 PCB 布局[来源: ESP32 硬件设计指南]
ESP32-WROVER-E 的数据手册及其硬件设计指南对模块放置位置给出了一些很好的建议。
请注意,当你使用模块而不是裸芯片时,没有PCB布局建议,因为通常这并不重要:模块的整个概念是把所有关键布局都放在模块内部,让你可以自由地使用模块引脚。除了设计指南中提到的一个例外,即天线附近有一个禁止布线区域以及你应该观察的首选位置。
在数据手册中,它显示了一些额外的外部电容器,即使模块内部具有所有必要的组件。ESP32 可能是一个非常敏感的负载,如果你在 WROVER 的电源垫附近没有电容器,你就得依靠走线的电感和 LDO 的规格来避免在密集的 Wi-Fi 操作期间导致电压降低的风险。