将微控制器连接到 双列直插式封装 ( DIP ) 开关是一种常见的应用。俗称 “DIP” 的开关可用于各种设计,从适合面包板原型设计的传统 DIP 到表面贴装“钢琴”型,再到易于读取十六进制值的旋转开关。
在这篇文章中,我们将仔细研究旋转开关,并探索如何将其集成到我们的微控制器设计中。本文中介绍的技术一般适用于所有微控制器设计。
从规则开始
让我们从一个简单的规则开始:不允许浮动输入 。当微控制器引脚被配置为输入,但在其他情况下未连接时,就会出现浮动输入。这里展示了一个例子。当开关闭合时,关联引脚被绑在正轨上。当开关打开时,引脚是浮动的。
这是非常不希望的,因为浮动引脚可能被解释为逻辑高,或者在其他时候,逻辑低。从故障排除的角度来看,微控制器的响应将没有任何韵律或原因。引脚容易受到噪声的影响,并且通常会松散地遵循相邻微控制器引脚的值。
解决方法是增加一个下拉电阻,如下图所示。有了这个小小的变化,当开关闭合时,微控制器的引脚就会向上拉到导轨上,或者当开关打开时,它就会向下拉到地上。暂时忽略开关弹跳,微控制器将有一个干净的输入。
优化解决方案
现代微控制器就是为这种类型的接口而设计的。几乎所有的微控制器都具有 I/O 部分,其内部电阻可以向上拉或向下拉 I/O 引脚。这是可取的,因为开关可以直接连接到微控制器,从而消除了外部电阻器的需要。
技术小贴士 : 一些微控制器具有上拉和下拉电阻。其他将只有一种类型,与上拉配置更常见。这些外设通常被称为“弱上拉”,消耗数十到数百uA。这相当于连接一个值在15 kΩ到150 kΩ之间的外部拉电阻。
Arduino的一个例子是:
pinMode (SW_PIN_D0 INPUT_PULLUP);
该原理图给出了微控制器与开关接口的一种方式。虽然本例采用旋转 DIP 开关,但该设计适用于所有开关。观察:
-
内部上拉电阻使用微控制器的特殊功能寄存器启用
-
开关的公共元件连接到地
技术小贴士 :原理图中显示了一个可选的串联电阻以及可选的多路复用部分。这允许 I/O 引脚执行双重任务。例如,这个小口宽的接口可以用来读取开关,也可以用来驱动 LCD 显示器的 D3 到 D0。这可能是可取的,因为它有可能以牺牲电路和代码复杂性为代价减少微控制器引脚数和PCB的总体尺寸。
在我们结束之前,让我们看一下与旋转 DIP 开关相关的物理开关代码。代表性的HEX代码取自欧姆龙的数据手册。观察 A6A-16R 和 A6A-16C 型号对应的“BCD十六进制码” 和 “BCD十六进制补码” 两个开关配置。
回头看微控制器原理图及其相关的上拉电阻,我们看到了一个反转。例如,当开关处于1位置时,在位置2 + 4 + 8上会有三个正逻辑输入。同时,如果安装了互补开关,则会有一个对应于1信号的正逻辑(有源高电平)输入。
从编程的角度来看,这个物理开关代码中的这种差异是无关紧要的。一个简单的 bit 反转指令就会使它们相等。从故障排除或教育的角度来看,互补版本可能更容易理解,因为它导致微控制器引脚上存在正逻辑值。