为何焊接时要使用助焊剂?

我们不时会收到这样一个问题:助焊剂 是什么,以及为什么它对焊接项目很重要?简而言之:助焊剂是一种化学试剂,可以粗略地比作焊接的底层油漆。这种经济且简便的方法可用于改善焊点。应用助焊剂可以完成三件事:减少氧化、改善电气性接触,甚至有助于焊锡流。

在将助焊剂用于正在焊接的电引线上时,可去除氧化并防止气流进入引线,从而防止进一步氧化。焊料更容易附着在非氧化金属上,因此这样一来,焊料就可以在电引线上均匀流动。由于焊料在电引线中均匀分布,因此其导电性也将得到改善。

目前使用的助焊剂有三种主要类型:松香助焊剂、有机酸助焊剂和无机酸助焊剂。

松香助焊剂历史最为悠久,且目前仍然是电子元件最常用的助焊剂之一。它只在加热时才能发挥作用,因此对于未加热的电路而言通常是安全的。可以使用异丙醇溶液来清洁松香助焊剂。

有机酸助焊剂也常用于焊接电路。这种助焊剂可以更快地清洁电引线上的氧化物。清除电路中的这种助焊剂非常重要,因为它会遗留能够导电的残留物,从而导致电路短路。有机酸助焊剂是水溶性的,可以用水清洗。

无机助焊剂可用于较强的金属,如铜和不锈钢。它主要用于管道应用,而不用于电路中。

有一种焊料的焊丝内部含有助焊剂,称为 助焊剂焊料 。助焊剂焊料的焊丝中心含有助焊剂。对于大多数应用来说,使用该焊料就无需使用额外的助焊剂了,但是在某些应用中,使用额外的助焊剂仍然可以使焊接更加轻松。选择助焊剂焊料时,需要注意的是,应在电气应用中使用松香焊料。酸性焊料只能用于管道应用。

总的来说,我推荐使用松香助焊剂,因为它专门用于焊接电路且使用广泛。