许多基于石英晶体的产品是根据设计所需的电气数值或现有产品的已知属性来选择的。频率是最关键的要素,但稳定性、负载电容、容差、等效串联电阻(ESR)等也可能是考虑因素。
如果这些数值已知,则DigiKey的搜索筛选条件将非常有用。例如,可以从DigiKey主页上搜索关键词“晶体”[点击此处https://www.digikey.cn/ ],产品索引>晶体, 振荡器, 谐振器>晶体>“晶体”,或直接前往这些产品所在的主要类别[点击此处https://www.digikey.cn/zh/products/filter/crystals/171 ]。在该页面中,你可以从筛选条件标题中选择数值。
然而,在某些情况下,你可能只知道部分电气数值,或者晶体的描述只有一个简短的标签,如“AT”、“BT”、“SC”等,或者这些标签与“模切”一词连用,如“AT模切”。目前,我们的网站不支持搜索这些标签,因此有必要了解一下这种晶体产品的简短描述的具体含义。
示例:
这些二氧化硅(SiO2)石英晶体是各向异性的。各向异性是一种使物质在不同分子轴上表现出物理行为变化的属性。例如,在下图中,当从三个轴的任意一个轴上观察石英晶体或在轴上施加能量时,它会展现出不同的属性。
由于石英晶体具有可预测的有序结构,除了纵轴以外的不同模切角度的效果均可预先确定。这在非晶结构(如普通玻璃)中就无法实现,因为不存在分子秩序。在这种情况下,所有方向上的属性都是相同的(各向同性)。
与石英晶体相关的属性包括压电性、介电性和弹性,而这些属性又与SiO2晶体内沿硅轴的电偶极相关。因此,以不同的角度模切石英棒会导致不同的SiO2电偶极取向。这转而又赋予了不同石英模切的固有属性。下面是压电效应的图示。
每种石英模切方式的完整效应都是一个复杂的问题,也是一个尚未稳定的研究领域,因此本文仅建立了晶体模切标签(AT、BT、CT等)与晶体属性之间的联系。下图展示了多种角度模切的石英示例。
在查看各种参考资料时,你可能会发现一些晶体产品可能会被包含在特定的模切类型中或被排除在外。在这方面,请参考频率范围的指南,因为一些模切适用于千赫范围,而其他模切则适用于兆赫范围。不同网站在报告的频率范围方面也可能略有不同,但仍然非常有用。
例如,下面所示的基本列表将使我们网站上的某些产品分隔开来。
AT = 0.5 – 300 MHz
BT = 0.5 – 200 MHz
CT = 300 – 900 kHz
DT = 75 – 800 kHz
前面的信息回答了一个最基本的问题,即,DigiKey网站上是否提供特定的石英模切。答案是“可能”,但是这种标签以及其他许多晶体特性无法使用现有的筛选条件进行搜索。如果必须要验证特定晶体(零件编号或系列)的实际模切,或者需要确定特定模切的可用性,最好查阅厂商的文档或直接联系他们。
其他读物 / 参考和指南:
Epson技术信息——晶体:[点击此处关于晶体装置/一般 | 技术信息 | 其他信息 | Epson晶体器件]
TXC Corporation——技术术语:[点击此处TXC技术术语]
Jauch Quartz——最重要的是角度:[点击此处最重要的是角度——石英晶体的AT模切——Jauch博客地址]。
通过以下链接查找石英晶体和相关产品:
[主要]晶体,振荡器,谐振器:[点击此处晶体,振荡器,谐振器 | 电子元器件分销商 DigiKey]
晶体:[点击此处https://www.digikey.cn/zh/products/filter/crystals/171]。产品索引 > 晶体,振荡器,谐振器 > 晶体
振荡器:[点击此处https://www.digikey.cn/zh/products/filter/oscillators/172]。产品索引 > 晶体,振荡器,谐振器 > 振荡器
谐振器:[点击此处https://www.digikey.cn/zh/products/filter/resonators/174]。产品索引 > 晶体,振荡器,谐振器 > 谐振器
VCO(压控振荡器):[点击此处https://www.digikey.cn/zh/products/filter/vcos-voltage-controlled-oscillators/173]。产品索引 > 晶体,振荡器,谐振器 > VCO(压控振荡器)