直流转换器

本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择“直流转换器”类别产品。

直流转换器设计用于将直流电压输入改变为一个或多个不同的直流电压输出。


选择特性

以下规格用于确定哪种直流转换器适合你的应用。

类型: 器件的物理设置方式。

可用类型

面包板模块
设计用于为面包板的电源轨供电,采用圆形插孔输入,并通常直接安装在面包板上。

总线转换器模块
高效率、固定比的直流转换器。

高电压 - 隔离模块
电源内部的输入和输出被电隔离,以防止电压传递到其他组件,通常使用变压器进行隔离。此外,还会防止高电压传导至操作人员,以提供人身安全保护。此模块用在许多应用中以达到安全标准。

高电压 - 非隔离模块
电源内部的输入和输出之间没有隔离。它们通常比隔离模块更加高效,也更加便宜,通常用于需要将其安装在器件内部且不需要隔离模块的安全系数的应用中。可以放置在系统中的隔离电源之后。

中间总线转换器(IBC)
开发用于使用IBA(中间总线架构)而不是DPA(分布式电源架构)。IBA采用多级电源设计。IBA比DBA更高效,且通常更便宜,体积也更小。所有的IBC都设有与输入电压(通常为48V)的隔离。IBC通常用于网络、服务器和电信应用。有三种基本类型的IBC电源。

IBC的基本类型

稳压
通常在总线控制不良时使用。在众多IBC选项中,它具有最宽的输入范围和对输出电压的最严格控制。但它的效率和成本效益不如其他IBC选项。

半稳压
设计用于广泛的输入范围,但仅在电压输入超过一定电压水平时才起作用。比稳压型IBC更高效且更便宜。

固定比
根据变压器的匝数比将输出电压设置为特定电平。这种类型比其他IBC选项更高效、更便宜,并具有更高的功率密度。

中间总线转换器,数字型
与其他IBC类似,但支持用户进行编程。可以编程的一般设置包括启动时间、缓冲时间、高低电压保护等级、电流限制和过温保护限制。一般来说,用户可以编辑保护协议发生的时间、在保护协议激活之前发生的事件,以及在协议激活时发生的情况,例如保持或自动重新启动。这样可以在设计过程中提供更大的灵活性,并能够在开发的原型阶段调整系统。

隔离模块
在内部进行电子隔离,以保护系统和人员免受危险的高电压电平的伤害。防止接地回路造成电压调节变化和线路腐蚀。

隔离模块,保形涂层
在功能上与隔离模块相同。所有的组件和电路都被涂覆上一层保护性涂层。

隔离模块,数字型
一种可以由用户编程的隔离模块。可以编程的一般设置包括启动时间、缓冲时间、高低电压保护等级、电流限制和过温保护限制。一般来说,用户可以编辑保护协议发生的时间、在保护协议激活之前发生的事件,以及在协议激活时发生的情况,例如保持或自动重新启动。这样可以在设计过程中提供更大的灵活性,并能够在开发的原型阶段调整系统。

隔离PoE模块
专为PoE(以太网供电)应用而设计的隔离电源模块。

线性稳压器替代
线性稳压器使用线性元件(如阻性负载)来稳定器件的输出电压。有时也被称为串联稳压器。

非隔离PoL(负载点)模块
这种模块是非隔离属性,因此没有内部电隔离。负载点电源需要安装在应用中靠近负载的位置。与其他非隔离电源一样,它适用于完全封闭且不关注安全系数的应用。通常,它们会放置在系统中的隔离电源之后。

非隔离PoL(负载点),保形涂层
在电气方面与非隔离PoL模块完全相同。所有的组件和电路都被涂覆上一层保护性涂层。

非隔离PoL(负载点)模块,数字型
一种可以由用户编程的非隔离模块。可以编辑的一般设置包括启动时间、缓冲时间、高低电压保护等级、电流限制和过温保护限制。一般来说,用户可以编辑保护协议发生的时间、在保护协议激活之前发生的事件,以及在协议激活时发生的情况,例如保持或自动重新启动。这样可以在设计过程中提供更大的灵活性,并能够在开发的原型阶段调整系统。

预稳压器模块(PRMTM)
Vicor的一组直流/直流稳压器的商标名称。

电压转换模块(VTMTM)
Vicor的一组直流转换器的商标名称。

输出数: 器件可提供的电压输出数量。

电压 - 输入最小值: 器件所需的最低电压输入。通常,如果电压电平低于最小值,器件将关闭。

电压 - 输入最大值: 输入电路的最大电压。通常超过此值会损坏或破坏器件和/或应用中的其他组件。

电压 - 输出 1 输出1的标称电压值。

电压 - 输出 2 输出2的标称电压值。

电压 - 输出 3 输出3的标称电压值。

电压 - 输出 4 输出4的标称电压值。

输出电流(最大值): 器件可输出的最大电流值。

功率(瓦特): 器件能提供的最大功率值;由于存在损耗,通常希望应用的功率需求在器件能提供的功率的40%至60%之间。

电压 - 隔离: 器件能够承受一秒且仍能保持电隔离的最高电压。

应用: 应用是指器件运用的目标设备类型或环境,这些器件均经过第三方测试和评定,以确保符合其所适用的应用的某些最低标准。你可以使用评级更高的器件,但不能使用评级较低的器件,因为这类器件在相关应用中将无法运作。例如,你可以使用医疗级别的器件来替换商用器件,但不能用商用器件来替代医疗器件。

可用应用

家用电器,ITE(商业)
适用于商业家用电器。

ITE(商业)
适用于商业应用。

ITE(商业),实验室
适用于商业实验室和研究设备。

ITE(商业),实验室,医疗
适用于商业医疗和实验室设备。医疗评级物料具有严格的标准、安全协议和保护措施,以应对在发生故障时可能导致人员伤亡的风险。

ITE(商业),医疗
适用于商业医疗设备。医疗评级物料具有严格的标准、安全协议和保护措施,以应对在发生故障时可能导致人员伤亡的风险。

ITE(商业),铁路
按照严格的标准,适用于商业铁路应用,以确保人员安全。

工业
适用于工业环境。

工业,铁路
适用于工业铁路应用。

医疗
适用于医疗设备。医疗评级物料具有严格的标准、安全协议和保护措施,以应对在发生故障时可能导致人员伤亡的风险。

铁路
按照严格的标准,适用于铁路行业,以确保人员安全。

特性: 这些是器件的不同功能或特性,例如可调输出、远程感应、I2C接口等。

可用功能

可调输出
输出可以调整以提供不同的电压电平。

基板
使用基板帮助电源散热。

可桥接
可以通过桥接模式运行,通常需要使用开关。通常用于音频应用。

带外壳
电源配有外壳。

数字
具有可通过数字方式进行更改和设置为特定值的参数。

散热片
附有散热片。

可热插拔
可以在不关闭系统电源的情况下更换。

I2C(互联集成电路)接口
双线双向串行通信接口。

IMON
适用于IMON(智能多业务光网络)系统。

负载共享
能够并行运行并相互连接以进行通信,从而提供比单个转换器更高的电流输出。

OCP(过流保护)
如果电源超过指定的电流水平,将启动安全保护措施。

OTP(过热保护)
如果电源超过指定的温度,将启动安全保护措施。

OVP(过压保护)
如果电源超过指定的电压水平,将启动安全保护措施。

Pgood(电源良好)
添加了一个信号,用于告知系统何时达到适当、稳定的电压。系统会监测该信号,并设计为不会在接收到信号之前启动。系统将持续监测该信号,如果信号关闭,系统将关闭以避免受到不当电压电平的损坏。

PMBusTM接口
基于SMBus协议的行业标准,为电源控制系统定义了一组特定的命令和结构。

比例输出
具有诸如0-5V、0-10V、4-20mA等输入设置。在设备输出端提供的交流电源作为输入信号的百分比。例如,如果你使用的是带有0-10V输入设置的电源,并输入6V电压,则输出将为60%。通常用于调光和加热系统。

远程开关
可以通过远程方式打开或关闭。

遥感
使用两根额外的感测线来检测电缆的电压降,并在输出端进行补偿。

SCP(短路保护)
如果检测到短路,器件将关闭以防止损坏或引发火灾。

待机输出
在器件关闭时为需要保持电源的感测电路提供少量电流。

同步
具备频率同步功能。

UVLO(欠压锁定)
如果电压降到指定电压电平以下,系统将关闭以保护器件免受故障或损坏。

工作温度: 推荐的工作温度,通常以范围或最大值给出。超过这些温度可能会影响性能或损坏器件和其他系统组件。

能效: 输出功率与输入功率之比,通常在全负载下标称电压下测量。

安装类型: 表示器件的安装方式。

封装 / 外壳: 是指电子元件上使用的保护性外壳类型,以便于搬运、安装和保护。此选择是根据最接近适用于供应商器件包装的行业标准确定的。通常来说,在设计电路时,最好根据规格书中的实际尺寸进行检查,而不是依赖于此术语。

尺寸: 器件的物理尺寸 - 通常是指长、宽和高。

供应商器件封装: 这是厂商对该器件的封装的称呼。这是特定于厂商的。通常来说,在设计电路时,最好使用规格书中的实际尺寸,而不是根据此术语进行选择。

控制特性: 具有可用于远程关闭器件的控制引脚的器件。

控制特性选项

启用高电平有效
需要逻辑高信号才能启动器件。

启用低电平有效
需要逻辑低信号才能启动器件。

启用浮置电平有效
需要逻辑高信号或浮置才能启动器件。


产品示例


01_00

厂商零件编号 RFM-0505S
DigiKey零件编号 945-3159-ND
厂商 Recom Power
描述 隔离模块直流转换器1输出5V 200mA - 5V输入
规格书 点击此处

02_00

厂商零件编号 COM-18376
DigiKey零件编号 1568-COM-18376-ND
厂商 SparkFun Electronics
描述 非隔离PoL模块直流转换器1输出12V 3A 8V - 40V输入
规格书 点击此处

03_00

厂商零件编号 IES0105S05-H
DigiKey零件编号 1470-IES0105S05-H-ND
厂商 XP Power
描述 隔离模块直流转换器1输出5V 200mA 4.5V - 5.5V输入
规格书 点击此处

04_00

厂商零件编号 MPM3509BGQVE-AEC1-Z
DigiKey零件编号 1589-MPM3509BGQVE-AEC1-ZTR-ND - 卷带(TR)
厂商 Monolithic Power Systems Inc.
描述 非隔离PoL模块直流转换器1输出0.8 ~ 34.2V 600mA 4V - 36V输入
规格书 点击此处

05_00

厂商零件编号 V7803W-500R
DigiKey零件编号 102-2447-ND
厂商 CUI Inc.
描述 线性稳压器替换直流转换器1输出3.3V 500mA 9V - 72V输入
规格书 点击此处

资料链接

视频
电源视频

文章
文章库

产品培训模块
产品培训模块(PTM)

技术论坛
TechForum

如果你在选择直流转换器产品时对规格还有其他疑问转换,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的“直流转换器”有任何疑问,可以在技术论坛中提问。