为交流线路应用选择TVS/MOV值

作者: Digi-Key 工程师 Rick Wiens

在选择与标准交流公用电源搭配使用的过压保护(OVP)物料(最常见的是MOV或TVS二极管)时,一定要选择具有合适额定电压的物料;如果额定值过高,则无法提供有效的保护,而额定值过低,则会导致物料迅速烧坏并/或成为火灾隐患。

就交流线路功率而言,最常讨论的是RMS值,而非峰值。美国标准120VAC功率的峰值振幅实际上约为170伏——正弦波的RMS和峰值之间的转换因数约为1.414(2的平方根)。

此外,标准公用事业的RMS值是标称值且具有公差;对开发完善的基础设施而言,公差通常为+/-10%。因此,为了避免在常规高压线条件下的AC波形峰值处出现意外传导,应选择OVP物料,因为这些物料不会在低于标称交流线路值1.56倍的电压下激活。对于北美的标称120V服务而言,该数值相当于约188伏,但建议采用略高于此值的电压。

由于OVP物料的特征不尽相同,因此必须了解给定规格指的是峰值还是RMS值;如果参数并未注明“交流”,则假设其指的是直流或峰值,因此应基于1.56*RMS的规则来选择电压。例如,在选择用于典型的120V线路的TVS二极管时,所选物料的反向工作电压应不低于188V。但建议电压可以略高一些,以防止不必要的失效。

有关基于MOV的物料的全面选择标准,请阅读此帖

就一般的OVP物料而言,请注意以下几条一般性原则:

  • 这些物料并不精确:需要在标称OVP致动值和受保护系统的耐压电压之间设置的 大范围 保护带。
  • 这些物料不提供短路保护,因此务必在上游提供过 电流 保护,避免在电流过大时烧坏电路。
  • 温度和阈值电压往往呈负相关,物料的温度越高,其启动电压就越低,这意味着它会变得越来越热……换句话说,千万 不要 选择标称值过低的OVP物料。