什么是 eSIM 和 eUICC ?
eSIM 是嵌入式 SIM 卡的缩写,是一种直接焊接到设备内部板上的小芯片,这种 SIM 卡形式的正式名称为 MFF2,比如 Velocity IoT 的 VIOT-1SIM-MFF2。与传统的 SIMs 卡不同,eSIMs 嵌入到设备中,保护它们免受环境危害,使它们更耐用。它们具有更好的抗冲击、抗振动和抗冲击能力。eSIM 还提供更高级别的安全性,因为它们难以删除,有助于防止篡改。不利的一面是,由于供应商锁定,eSIM 可能面临连接问题,除非他们使用 eUICC 等允许远程 SIM 供应技术。
eUICC 代表嵌入式通用集成电路卡,可以根据 GSMA 标准通过空中( OTA )提供,允许网络和运营商更改,而无需移除 SIM 卡。可以配置和远程管理多个网络配置文件。eUICC SIMs 卡有多种形式,包括 micro, nano, mini, 或者 eSIM 。优点包括更大的连接灵活性,简化的物流和更快的设备设置。虽然 eUICC SIM 卡解决了与使用 eSIM 相关的一些问题,但它们也面临着挑战。这些挑战包括与下载配置文件相关的成本和复杂性,以及建立多个网络运营商关系的需要。
如何为你的物联网部署选择最佳的 eSIM 解决方案?
并非所有eSIM 都是相同的,在为物联网部署选择eSIM 解决方案时,需要考虑几个因素,包括:
网络覆盖 : 确保 eSIM 解决方案支持物联网部署所需的网络。一些 eSIM 提供商可能只在特定地区或国家提供覆盖。该提供商提供运营商直接模式( MNO )还是 MVNO 模式,即与多家移动网络提供商谈判达成协议的第三方提供商?如果供应商支持多运营商,他们使用的是什么技术,他们是否受到漫游限制( roaming restrictions )的影响?
安全性 : 寻找提供强大安全功能的 eSIM 解决方案,以保护你的设备免受黑客攻击或未经授权的访问。这对于可能包含敏感信息或控制关键基础设施的物联网设备尤其重要。
管理工具 : 选择提供易于使用的 SIM 卡管理平台的 eSIM 解决方案。它应该包括设备激活、网络配置文件管理、OTA 更新、实时监控和警报等功能。
定价 : 比较 eSIM 提供商之间的价格,以确保你获得最物有所值的价格。一些供应商对每台设备收取费用,而其他供应商可能提供批量定价或即用即付选项。
客户支持 : 最后,寻找提供出色客户支持的 eSIM 提供商,以确保任何问题或问题都能得到快速解决。
Velocity IoT 的 multi-IMSI eUICC 解决方案
在设计时考虑到物联网,Velocity IoT 的解决方案使用符合 eUICC 的 multi-IMSI 技术,提供无缝的全球连接,而没有 eUICC 技术相关的复杂性和高成本。该解决方案使用远程 SIM 卡供应( RSP )来远程控制 SIM 卡,用于下载配置文件和更改配置等目的。与 eUICC 不同,下载新配置文件不需要额外的费用。自主切换允许更好的可用性和性能。使用本地化的 IMSIs 克服了与永久漫游和延迟相关的问题。获得对设备连接的控制,并访问实时网络状态和设备活动信息。通过单个 SIM 卡和供应商关系,你的物联网设备可以在全球范围内安全连接,提高覆盖范围并保持低成本。与 eUICC 一样,该解决方案可用于多种 SIM 卡形式。
综上所述,eSIMs 和eUICC技术将改变物联网行业的游戏规则,为设备连接提供更大的灵活性、便利性和安全性。有了这么多的选择,重要的是要考虑几个因素,以确保为你的物联网部署选择正确的解决方案。Velocity IoT的解决方案满足了eSIMs 的所有要求。Velocity IoT不仅仅是一个连接提供商,还提供完整的项目支持,以实现成功的物联网部署。我们经验丰富的专业团队精通物联网的各个方面,随时准备帮助你规划和实施解决方案。