电气连接前,需要注意剥线的重要事情

剥线的重要事情

无论您是想安装灯具、维修设备、进行电气连接,还是只是解决电气问题,了解如何正确有效地完成线缆连接将为您节省大量时间和金钱。 因此,很高兴与大家分享剥线时需要注意的一些最重要的事情,并重点介绍一些我们最喜欢的工具!

剥线前需要考虑的…

1.电线类型:

识别要剥线的电线类型很重要,因为它将影响剥线时使用的方法。 电线主要有两种类型:单芯线多芯线

单芯线又称实芯线,由单股实心铜线制成。 一般而言,单芯线比多芯线更重、更粗。 它非常适合需要更高耐用性和更高电流的户外使用。 这种坚固、低成本的电线较能抵抗天气差的环境和频繁移动。 单芯线通常用于在整个建筑基础设施、车辆控制和各种户外应用中承载高电流的设备。

image
图1 Alpha Wire 单芯线 3051/1 BK005

多芯线由多股铜线绞合而成。 多芯线柔韧度高,非常适合在狭窄空间内连接电子元器件,或以扭曲方式进行电气连接以适应复杂空间。 多芯线比单心线更具柔韧性和延展性,并且不会容易断裂。 它通常用于室内应用,例如电子设备、电路板和扬声器线。

image
图2 CNC Tech 多芯线 (1426-10-1-250-004-1-TS)

确定您正在使用的电线将帮助您选择适合剥线绞接的工具。

2. 线规:

线规是指导线截面尺寸的规范。线规数越低,电线越粗,代表可以承载的电流越大。

线规一般以 AWG (美国线规)表示。这仅告诉您电线的导体直径,但不包括绝缘层的厚度。美国线规标准范围为 0000 至 40,但大多数家庭和商业布线需求范围为 2 至 14。通常,线规較大电线需要使用大钳口的剥线钳,线规較小电线则相反。

AWG通常用于表示剥除绝缘层后的导体(裸线)的直径。从AWG转换到公制看起来非常复杂,有什么方法可以快捷得到转换结果呢?

可以來先看看這帖文- 如何将线规转换为公制

此外,DigiKey 提供线上导线 AWG 规格换算器,方便工程师随时使用。只需输入已知电线的资料如 AWG 值,相关的电线参数立即会自动计算并显示出来。

图3 DigiKey导线 AWG 规格换算器

3. 电线的绝缘层:

电线的绝缘层是一种覆盖电线并保护其免受损坏、电击和短路的材料(通常由塑料或橡胶制成)。 电线绝缘层主要有两种类型:热塑性塑料和热固性塑料。

热塑性绝缘材料是最常见的类型。 它由加热时分离的化合物制成,允许绝缘材料重新加热和重塑。 另一方面,热固性绝缘材料由加热时会增加强度的材料制成,因此无法熔化或重新成型。 电线上的绝缘层通常有颜色以指示电线的规格。电线上的绝缘层还标有电线的额定电压,它表示电线可以安全承载的最大电压。

想了解电线电缆上的一些识别符号,可以先看看下面的帖子:

留意,剥去绝缘层时,剥去的程度要刚好足以露出铜导体,但又不能剥得太多,以免损坏导体。

image
图4 CNC Tech 1426-6 电线上PVC绝缘层


图5 常见电缆绝缘材料的性质比较。介电常数和损耗因数越小,信号传输性能越好。
(图片来源: Texas Instruments

4.电线状况:

在剥线之前,您需要确保电线没有任何损坏。 如果电线损坏,可能会导致短路以及其他电气问题。

图6 电线损坏可导致短路以及其他电气问题

5. 方便剥线的工具

使用的最佳工具取决于电线本身所有的不同属性(类型、规格、绝缘等)。 为了提供最高效、最流畅的体验,我们将介绍一些好的工具!

手动剥线钳
简单的 手动剥线钳是一对相对的刀片,很像剪刀。 剥线钳上有几个不同大小的凹口,这些凹口尺寸与电线尺寸相匹配,这样用户就可以在不损坏电线情况下剥线。不同制造商的設計,手动剥线钳可能还有其他功能,包括锁紧装置、符合人体工学設計的手柄以及切割螺钉等。


图7 Seeed 手动剥线钳 404080001

Seeed 手动剥线钳 404080001可用于20 至 30 AWG 单芯线/ 多芯线 以及 切割2-3mm光纤护套。

自调式剥线钳
自调式剥线钳利用机械原理实现把电线的绝缘层剥离,其结构主要包括刃口、主轴、剥离刃等组成部分。当使用自动剥线钳对绝缘层进行剥离时,电线被刃口夹住,主轴通过扳手转动,从而使剥离刃施加力量对绝缘层进行剥离,最终剥线完成。

图8 Klein Tools 自调式剥线钳 11061

Klein Tools 自调式剥线钳 11061可用于10-20 AWG 单芯线、12-22 AWG 多芯线、12/2 和 14/2 Romex® 电线(所有尺寸)以及其他非金属(NM 型)护套电缆。

线缆剥线刀
以下 Jonard Tools 线缆剥线刀 KN-200INS 采用弧形刀片和绝缘手柄设计,它既能切割电缆,又能保护电缆本身而不损坏内部铜导体和绝缘部份。

图9 Jonard Tools 线缆剥线刀 KN-200INS