在一些系统应用中,微处理器可能会遇到一些限制和瓶颈。比如,当处理器需要管理一个不断发送数据的模数转换器( ADC )时,处理器可能会被频繁中断,导致它很难完成其他任务。
为了解决这个问题,引入了一种被称为直接内存访问( DMA )的技术。DMA 可以帮助处理器在大规模或高速数据处理的任务中移动数据,并尽量减少处理器的参与。可以将DMA控制器看作是一个辅助处理器,它的唯一任务就是与存储器和外部设备进行数据交互。
通过使用 DMA,主处理器可以成功地管理工作量较大的外设,而不需要过多地参与其中。这样,处理器就可以专注于处理其他任务,甚至在后台处理数据时进入睡眠状态,以节省功耗。例如,在 Arm®架构上,DMA 模块可以在低功耗模式下运行,从而延长电池的使用寿命。
对于一些需要长时间电池寿命的应用,比如可穿戴传感器和智能手表,使用 DMA 技术可以带来明显的优势。通过减少处理器的负担和功耗,系统可以更高效地工作,同时延长电池的使用时间。这对于用户来说是非常有益的。
总结一下 DMA 优缺点:
DMA 优点 | |
---|---|
CPU 时间 | DMA 可以最大限度减少需要处理器执行和中断的频率,缩短处理数据需要耗费的 CPU 时间。 |
功耗 | 如果 DMA 允许处理器在 DMA 传输期间进入睡眠模式,则有机会尽可能降低功耗。 |
并联的操作 | 根据系统总线的架构情况,处理器可以在执行外设事务时执行其他操作。 |
DMA 缺点 | |
---|---|
成本 | 在系统中集成 DMA 需要用到 DMA 控制器,这会使系统成本更加高昂。 |
复杂性 | 虽然 DMA 可以降低中断频率,但它会使应用固件的大小和复杂性增加。 |
对平台的依赖性 | 不同制造商生产的 DMA 控制器以及同一制造商生产的不同 DMA 控制器,其内部架构不同,根据它们本身的总线访问方案,行为特性也会不同。 |
缓存区的不连续性 | 在写入存储器体系的缓存层时,DMA 事务可能导致逻辑错误。使用缓存连贯的系统架构或在 DMA 完成时使缓存无效可以解决这一问题。 |
在处理 DMA 事务时,可能会出现与缓存层的存储器系统冲突的问题。这种冲突可能导致逻辑错误的发生。为了解决这个问题,可以采取一些方法来确保系统的缓存一致性。
尽管 DMA 控制器在嵌入式系统中非常有用,但是在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的方案来确保数据的正确传输和处理。
更多 DMA 相关内容, 请参考下面帖子:
更多内容请看下面文章: