直接存储器访问 ( DMA ) 控制器,可以在内存和/或外设之间传输数据,而不需要 CPU 参与每次传输。
合理使用两种 DMA 模式(兵乓模式与多数据包缓冲传输模式),可以帮助提高 MCU 效率。
USB 外设 是一个很好的外设示例,早期的 USB 实现的最大吞吐量只有1.5 Mb/秒。随着更高性能的标准版本的出现。比如要接近12 Mbit/s全速 USB 标准的理论最大值。我们来看看,数据传输方面 DMA 如何帮助提高 MCU 效率!
我们以 Microchip 的 ATXMEGA16D4-MH 举例。
兵乓模式:
之前通常使用单个存储器缓冲区进行外设数据传输。如果数据缓冲区已满,MCU 将响应 NAK (否定确认)消息。接收到 NAK 后,主机将等待并稍后重试传输。它将继续重试,直到 MCU 能够成功接收数据。
ATXMEGA16D4-MH 使用乒乓模式来消除这个问题。乒乓模式使用两个存储单元( memory banks )进行数据传输。当一个存储单元满时,主机可以将数据传输到另一个存储单元。在两个存储单元之间交替传输可以避免复审,并提高整体数据带宽。
图 1 乒乓模式提高了效率(图片来源于 Microchip )
此外,如上图所示,以乒乓模式还使 MCU 有更多时间来处理数据。如图所示,没有乒乓,CPU 只能处理传输之间的数据。使用乒乓模式,CPU 可以在传输周期的一部分时间内处理数据,并降低 NAK 被要求“赶上”数据处理要求的可能性。
多数据包缓冲传输模式
另一个很有用的模式,可以让 MCU 的数据传输更高效。这个特性叫做“多数据包缓冲传输模式”。如果你要通过 USB 端口传送的数据包,超过了全速 USB 的 BULK 传输模式所允许的最大值(64字节),那么就可以用上这个模式。以前,你需要在主机上把数据包分成小块,然后在接收端把它们合并,这会增加中央处理器( CPU )的负担。不过现在,多数据包缓冲功能加入了 USB 设备,它会在数据包超过 USB 标准大小时自动帮你分割和合并数据。重要的是,这个模式还能减少中断的次数,因为只有在整个传输结束后才需要中断 CPU。这意味着,CPU 可以处理其他任务,或者进入休眠模式,直到整个传输完成并且准备好处理。
最后:
结合“乒乓缓冲”和“多传输模式”,你可以把传输的带宽从基准 BULK 传输模式的5.6 Mb/s提升到8.7 Mbits/s,这是一个不小的提升。更重要的是,在使用这两个功能的情况下,CPU 的负担从基准的46%降低到只有9%。这两个功能的结合,不仅在性能上有所改进,而且还能节省能源。
更多内容请看下面文章: