料号组成简释

作者: Digi-Key 工程师 Kaleb Kohlhase

厂商提供的几乎每个电子元件都拥有一定的料号结构。我们经常收到有关料号不完整的服务请求,这常常使客户困扰不已。有时,如果料号的若干部分被省略,那么不了解情况的人员在使用时就会感到疑惑并向我们询问这种经过修改的料号。而当我们搜索该物料时,系统要么会找到包含更多数字/符号的匹配项,要么就找不到任何结果。本帖将说明料号中经常会省略的部分和/或搜索时的一些常见问题。

料号组成 / 结构的一般性说明

规格书中会指出物料排序的生成方式/结构,其中非常具体地说明了哪些部分是必不可少的。 料号中的所有部分都是有效的。 就算是编号各部分之间的短横都很可能是用于识别编号的重要信息。此外,编号中的“#”、“.”、“;”、“,”、“/”、“|”、“&”符号或任何其他非字母数字符号 也是料号的重要部分。

用户通常会忽略的结构部分

  • 系列名称
    系列名称在电子物料中非常常见。厂商通常会生产一系列性能相似的产品。系列名称可能含有商标,或是一串数字,或是数字和字母的组合,亦或是纯字母。它通常位于料号结构的开头部分。
  • 物料包装后缀
    许多IC和散料都拥有某些包装后缀,这会在规格书中加以说明。包装就是我们在库商品收货时或我们出货给客户时,客户收到物料时的包装形式。如果某颗物料为5,000颗卷盘包装,那么规格书中很可能会有相应代码,并将其加在料号的尾部。如果包装采用某种特定的卷盘或装运方式,则规格书中应该有相应的后缀说明(但不一定都是厂商做这些操作)。许多厂商让Digi-Key将最低起订量降为1个,这样如果客户仅购买少量产品,就不用担心后缀的问题了。如果我们在厂家起订量基础上降低订购量,那么我们的相应料号就会变化,不过厂商的料号依然保持不变。
  • 不太常见的属性
    有时,某些物料会包含一部分特殊的数字,专用于指示RoHS状态或其他非通用属性。某些集成电路具有“绿色环保”状态,在这一状态下,物料会超出当前的RoHS标准。有些规格实际上是留空的。如果用户对料号中的某一部分不太确定,请阅读结构下面的注释。如果规格书中说明了物料可以留白,则可完全忽略这一部分。如果规格写得很模糊,请务必向我们询问具体的含义。生成料号时如果省略了必要的符号,则可能导致无法搜索到结果。

规格书模棱两可

各厂商显示料号各部分的方式各不相同,有时同时制造多种电子元件类型的厂商会出现产品与规格书不一致的情况。以下是针对这些情况的几点提示:

  • 就规格书中的物料结构而言,如果各部分之间保留的空格较小,则很可能只是起到分隔的作用。那么在搜索完整的料号时,这些空格很可能会被忽略。如果这些空格很大,则很可能是料号中的一部分,但是这一点并不确定。不过,我们的网站无论如何都应该能够搜索到相应的产品。
  • 一些厂商会使用短横或在搜索时不实际出现在料号中的其他符号。通常,这些短横和符号也会用于分隔料号中的不同部分。但如果并未起到分隔作用,那它们可能也不是编号的一部分。

物料丝印

IC和其他带丝印的物料通常会在元件上使用缩写词或其他符号。使用丝印查找物料的方法只能是碰运气,因为与规格书中的料号结构相比,这些丝印的不一致问题更严重。有时丝印仅为日期和批次代码,有时料号的缩写名称就位于物料上,有时厂商会使用完全不同的编码来代表物料,还有时根本就没有任何丝印。在大部分情况下,如果空间有限,物料上就不会显示完整的料号。然而遗憾的是,厂商也没有义务将料号印在物料上。完整的料号很可能长于物料上显示的内容。因此如果只有一部分料号,也可以据此搜索看看是否有较为完善的规格书,并借此根据料号明细(如果有)找到最合适的物料。