除了点亮LED外,向串行控制台发送打印信息可能是调试嵌入式项目时最简单、最直接且最常用的技术。虽然大多数平台都拥有可以在UART总线上传输数据的API,但它们在功能和普及度上都逊于printf()
函数。但在嵌入式C应用应用中仅仅利用此函数包含stdio
库是远远不够的。在STM32项目中,我们还需要额外添加几行代码。
如果你希望在UART总线上 传输 和 接收 格式化数据,请查看附属文章在STM32上轻松使用scanf!
步骤
此程序涵盖了配置和启用适当的UART外设的预备步骤、将该UART实例映射到printf()
函数的主要步骤,以及用于打印浮点数的可选辅助步骤。本文适用于使用STM32CubeIDE 20(版本1.11.2)开发的项目,但也可以展开以用于其他环境。
0.建立UART实例
为了在接下来的步骤中正确地使用stdio
库中的printf()
函数,我们必须配置一个UART(或USART)外设以传输格式化字符串。通常情况下,在ST开发板上操作时,应选择可以连接到ST-LINK编程器/调试器RX和TX引脚的UART外设。因为,这样可以通过ST-LINK的USB虚拟COM端口桥接将字符串发送到串行控制台。幸运的是,在STM32CubeIDE或STM32CubeMX中启动新项目时,该UART实例已默认配置完毕!作为程序员,你只需要留意已经配置的具体UART,然后继续下一步操作即可。
对于那些已有项目但未配置UART的用户,只需打开项目的.ioc
文件,并按照图1所示进行修改即可。具体来说,
- 选择适当的外设实例
- 设置模式和配置参数(通常使用的设置如图1所示)
- 确保将适当的GPIO引脚配置为UART RX和TX。
完成后,保存.ioc
文件以生成项目的代码。
1.重新定向printf()
至UART实例
UART准备就绪后,只需添加几行代码即可添加printf()
。
a. 将#include <stdio.h>
添加到main.c
文件顶部的“包含”部分中(图2)。
图 2 : 纳入stdio
库
b. 在main.c
文件中,将以下代码复制并粘贴到main()
函数前、UART句柄声明之后的位置。你可以选择“私有函数原型”部分,如下图3所示。请注意,UART句柄必须从&huart? 更改为所需UART外设的句柄(例如 &huart2)。
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
{
HAL_UART_Transmit(&huart?, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
return ch;
}
图 3 : 将重新定向代码添加到main.c
文件中。
printf()
函数现在应该可以按预期运行了,除了浮点格式说明符。要启用这些格式说明符,请继续下一步。
2.启用浮点支持(可选)
为了说明浮点格式化的问题,我们可以使用printf()
参考页面提供的示例代码。
printf("Characters: %c %c\n", 'a', 65);
printf("Decimals: %d %ld\n", 1977, 650000L);
printf("Preceding with blanks: %10d\n", 1977);
printf("Preceding with zeros: %010d\n", 1977);
printf("Some different radices: %d %x %o %#x %#o\n", 100, 100, 100, 100, 100);
printf("floats: %4.2f %+.0e %E\n", 3.1416, 3.1416, 3.1416);
printf("Width trick: %*d\n", 5, 10);
printf("%s\n", "A string");
在将此代码添加到项目后,系统会显示警告,说明“不支持浮点格式化”。如果我们继续构建并运行项目,串行控制台上的输出将确认不会打印浮点数(图4)。
图 4 : 未启用浮点格式化支持的输出示例。
如果你的应用中未使用浮点数,那这可能就不是什么问题。但如果你需要使用浮点数,则可在“项目资源管理器”(Project Explorer)中右键单击项目名称,并选择属性(Properties ) 。在“C / C ++ Build”类别下选择设置(Settings ) ,并在工具设置选项卡下选择MCU( MCU Settings) 设置 。勾选“从newlib-nano使用printf的浮点数”旁边的复选框,如下图5所示。点击应用并关闭( Apply and Close ) 。
请注意,启用
printf()
的浮点格式化支持将消耗相当数量的额外内存。具体来说,除了在未启用浮点支持时printf()
函数所消耗的内存之外,启用后还将消耗约0.35 KB的RAM和10.30 KB的闪存,这对低端设备而言已经是个问题。
现在,在重新构建项目并运行代码后,浮点数值已经正确格式化,并如图6所示。
图 6 : 启用浮点格式化支持的输出示例。