nRF9160 FEATHER 物联网开发板是一款功能强大且紧凑的设备,可用于开发使用蜂窝网络的物联网应用程序。这些是打开电路板并将其连接到蜂窝网络所需的步骤。
组装硬件 -首先,你需要组装硬件。这包括将天线连接到主板,将SIM卡插入插槽,以及连接你可能需要的任何其他外围设备。
安装必要的软件 -接下来,你将需要安装与板通信所需的软件。Nordic nRF 连接桌面软件和必要的设备驱动程序。访问 Jared Wolff网站 获取更多信息。
插入 SIM 卡并配置单板 —在单板的SIM卡槽中插入有效且已激活的SIM卡。SIM卡应支持NBIoT或Cat-M网络技术。SIM卡和软件安装完成后,你需要配置单板。这包括设置蜂窝网络设置,如APN、用户名和密码。Soracom 物联网连接选项
测试连接 -配置板后,现在可以测试连接。这可以通过向板发送 AT命令,使用nRF连接桌面软件来完成。
开发你的应用程序 -将电路板连接到蜂窝网络后,你现在可以开始开发你的物联网应用程序。这个简单的指南从 Jared Wolff 在他的 nRF9160 FEATHER 板是一个很好的开始。其中的软件开发工具包、代码和示例都有各种操作系统的链接,Windows、MacOS和Linux……
部署和监控你的应用程序 ——最后,一旦你的应用程序被开发出来,你就可以将它部署到主板上并监控它,以确保它正常运行。这可以使用nRF连接桌面软件以及你可能需要的任何其他监视工具来完成。
在蜂窝网络上打开 nRF9160 FEATHER 物联网开发板是一个简单的过程,可以通过以下步骤完成。借助这款功能强大且紧凑的设备,你可以轻松开发和部署使用蜂窝网络的物联网应用程序。