有害物质识别系统或HMIS是四个彩色编码标签。它们是:
蓝色 ( 健康 )
4. 单次或多次过度曝光可能导致危及生命的、重大的或永久性的损害。
3. 除非及时采取行动并给予治疗,否则很可能造成重大伤害。
2. 可能会出现暂时的或轻微的伤害。
1. 刺激或轻微可逆损伤。
0. 对健康没有重大风险。
红色 ( 可燃性 )
4. 易燃气体,或闪点低于73°F(23°C),沸点低于100°F(38°C)的极易挥发的易燃液体。材料可能与空气一起自燃。
3. 在几乎所有常温条件下都能着火的材料。包括闪点低于73°F(23°C)和沸点高于100°F(38°C)的易燃液体,以及闪点介于73°F和100°F之间的液体。
2. 必须适度加热或暴露在高环境温度下的材料才会发生点火。包括闪点在100°F(38°C)或以上但低于200°F(93°C)的液体。
1. 材料在点火前必须预热。包括闪点高于200°F(93°C)的液体、固体和半固体。
黄色 / 橙色 ( 反应性 / 物理危害 )
4. 常温常压下易发生爆炸性水反应、爆轰或爆炸性分解、聚合或自反应的材料。
3. 可与水形成爆炸性混合物,并在强起爆源存在下能够爆炸或发生爆炸性反应的物质。材料在常温常压下可能发生聚合、分解、自反应或发生其他化学变化,有中等爆炸危险。
2. 不稳定,在常温常压下可能发生剧烈化学变化,爆炸危险性低的材料。材料与水可能发生剧烈反应,或暴露于空气中形成过氧化物。
1. 通常是稳定的,但在高温和高压下会变得不稳定(自反应)的材料。材料可能与水发生非暴力反应,或在没有抑制剂的情况下发生危险的聚合
0. 通常稳定的材料,即使在火灾条件下,也不会与水反应、聚合、分解、冷凝或自反应。Non-explosives
白色 ( 个人防护 )
HMIS使用白色部分来指示在使用材料时应该使用哪些个人防护装备(PPE)。这部分略有不同,因为它使用字母代码而不是数字。我在MSDS上发现了一个反复出现的图形,我非常喜欢:
典型的标签是这样的:
你可以在OSHA官方网页和OSHA简介中找到HMIIS的信息。
重要提示 :
截至2015年,Henkel不再提供北美产品的HMIS/NFPA评级。之所以做出这一决定,是因为担心如果同时使用两种评级系统,工人可能会被两种相反的评级所混淆,从而不正确地处理化学品。