技术小编
2023 年5 月 31 日 16:00
1
科技发展日新月异,因此您所依赖的零部件停产,或者市面上正在缺货,以及交货期延期经常发生。不幸的是,并非每个制造商都愿意提供替代品。DigiKey的【对照检索 】工具,就是为了解决这个问题而推出的,让寻找替代品变得易如反掌。
<点此观看对照检索工具介绍视频>
您只需要打开检索工具,在搜索栏中输入 完整的 制造商零件编号并点击搜索,替代建议便一览无遗。
「替代评级」
并非所有替代料都是等效或能直接替换,所以在选择替代料的过程中,了解其的「替代评级 」是重要的一环。让工程师知道所选择替料的区别, 最理想的情况是找到一个能直接替换的替代品。万一没有呢?评级接近也可能是一个不错的选择。所以,在我们替代评级中,除了「直接 」,也有不同层次的评级,例如:升级 、类似 、MFR Recommended (原厂建议)及参数等效 ,让工程师更容易理解和分类。
直接、升级和类似的例子 :
参数等效的例子:
MFR Recommended (原厂建议)的例子:
产品参数及比较
如果您看到参数格以绿色显示,则表示该零件的参数与您搜索的零件相同。登录 DigiKey 帐号,更可以查看更多产品的参数及完整的产品资料比较。
列表中的比较功能
当您看到列出的建议零件符合您的要求后,可以先(1)剔选, 再作(2)比较,再查看零件的规格书并比较参数内容,以判断是否合适您的应用。
从设计、采购到制造,可以说“替代料”是一个普遍存在的需求,而面对海量的物料信息,借助工具无疑将大大提高寻找替代料的效率和精准度!使用 DigiKey 的【对照检索 】工具,通过智能化搜索的高效和便捷,解放您的时间。
这么好用的工具,您有用过吗?来回复此帖,聊一聊您是怎么利用我们的对照检索工具帮助您加快搜索替代品的流程。
请以不少于50字 回复,留言后请截图 ,并且扫码到微信填写简单资料和上传截图,留言最精彩的,有机会被选中成为“科技导赏员 ”,获得 reTerminal 开发套件!
立即扫码参加
对照检索工具是一种非常有用的工具,可以帮助人们更快速、更准确地寻找替代料。该工具利用智能化搜索技术,可以快速地搜索海量的物料信息,并根据用户的需求和条件,提供最合适的替代料选项。
使用对照检索工具,用户只需要输入原始物料的型号或关键词,然后选择需要替代的条件,例如电压、功率、尺寸等,工具就会自动搜索并列出所有符合条件的替代料选项。用户可以根据自己的需求和预算,选择最合适的替代料。
对照检索工具的优点在于,它可以帮助用户快速找到替代料,节省时间和精力。此外,该工具还可以提供更多的替代料选项,帮助用户更好地了解市场上的物料情况,从而做出更明智的决策,提供准确的替代等级,减少判断时间。
对照检索工具是一种非常有用的工具,可以帮助人们更快速、更准确地寻找替代料,提高工作效率和精准度。
得捷对照检索工具需要输入原始物料的型号或关键词,然后选择需要替代的条件,例如电压、功率、尺寸等。接下来,您可以根据搜索结果中列出的替代料选项,进行筛选和比较,以找到最合适的替代品。
在筛选和比较替代品时,您可以考虑以下几个方面:
性能指标:比较不同替代品的性能指标,例如电压、功率、频率等,以确定哪种替代品最适合您的应用。
成本:比较不同替代品的成本,以确定哪种替代品最经济实惠。
可用性:比较不同替代品的可用性,例如供货周期、库存量等,以确定哪种替代品最容易获得。
品质:比较不同替代品的品质,例如可靠性、耐久性等,以确定哪种替代品最符合您的要求。
利用DigiKey对照检索工具可以帮助您更快速、更准确地寻找替代品,提高工作效率和精准度。同时可以需要根据自己的需求和条件,选择最合适的替代品。以前没有使用过,这次特意体验了一下,如下图:
1 个赞
初步体验了一下DigiKey的【对照检索】工具,我认为DigiKey的【对照检索】工具的推出对于解决电子元器件替代品寻找难的问题非常有帮助。
在电子元器件的选型过程中,通常需要考虑多种因素,如成本、性能、封装、温度范围、最小/最大电压和电流、可用性、可靠性等等。由于市面上具有类似功能的元器件种类繁多,寻找合适替代品往往比较困难,需要投入大量时间和精力。而DigiKey的【对照检索】工具则可以帮助我们轻松做到元器件替代品的快速对比和选择。
使用【对照检索】工具的用户可以输入原元器件的型号或者参数,然后系统会搜索并列出所有与原元器件类似的替代品,包括跨品牌的替代型号,可以按照成本、库存数量等因素进行过滤和排序,确保用户能够找到合适的替代品。这种检索工具能够极大地节省用户的时间和精力,同时降低了对多个品牌的搜索和对比成本,为用户提供了更便捷的元器件替换体验。
当然了局限于得捷电子代理的对象,不过不影响其便捷性。DigiKey的【对照检索】工具的推出使得电子元器件的替代品寻找更快捷、更简单、更可靠、更方便,为电子工程师和电子产品设计者提供了更好的选择和服务。
使用DigiKey的【对照检索】工具,可以帮助电子工程师更高效、便捷地进行元器件的替代。这个工具结合了DigiKey的强大的元器件库和智能搜索算法,使用户可以快速地找到符合其要求的元器件,并提供替代评级推荐。
在使用【对照检索】工具时,用户可以输入电路原型中使用的电子元件的型号或者参数,系统将用智能搜索算法查询DigiKey的数据库,并列出与原始元件相似的一组替代品选择列表。这个列表可以根据成本,库存和其他标准进行筛选,让用户可以轻松访问这些替代品的详细资料和规格数据。
当用户确定需要使用替代品,【对照检索】工具还提供了推荐评级,是直接替代还是属于升级,让用户可以预留设计余量,以确保元器件的可靠性和稳定性。
DigiKey的【对照检索】工具真的是大大的节省了时间,希望可以又觉来越多的器件加入这个工具之中。
之前参加得捷电子活动有幸获得一块kitronik 的空气质量检测版。由于之前没有接触这款产品,知之甚少。百度资源也很少。于是抱着试试看的想法,在得捷关网,只需输入包装袋上的Suppliers Part Number 即可在对照检索中找到物件的数据手册,及器件官网链接,开发Demo应有尽有。对硬件工程师来说对照检索是个强有力的工具。
颤抖的思维
2023 年6 月 4 日 12:27
8
对照检索可以搜索超过200万种产品并下订单。从中获取产品规格、规格、查看产品照片。浏览Digi-Key 制造商和供应商提供的产品和信息视频。
得捷的软件亮点,丰富的物料库存数据,全面支持在线咨询、比价、订购。更加的简洁明了。保证用户可以在前台自由快速的搜索海量物料数据,支持智能比价、目录 BOM识别等应用;智能仓库管理,ERP实时监控,确保每件物料入库信息的准确性。很实用。更加的便捷。得捷给力。
Digi-Key 的对照检索工具旨在简化替代零件的搜索,提供了一个参数类似零件的选择列表。
使用该工具步骤:
在搜索字段同中输入 完整的 制造商零件编号。
可用结果会以表格形式显示,所搜索零件会显示在第一行中,各个栏中会包括零件参数以方便比较。
其单元格会以绿色显示,表示该栏中的零件参数与所搜索零件是精确匹配的。
最左侧栏中会有复选框,以便有 2 个或多个零件选择时进行比较。
每个栏均可以进行排序、自定义筛选条件,并进行像移动、大小调整或位置锁定这样的操作。
只需输入制造商零件编号,对照检索工具 就会从我们广泛的替代和替换零件库中进行检索并显示推荐的零件选择。 只要您登录“我的 Digi-Key”账户,所有参数即可显现,并可对所列零件进行轻松、详细地比较,同时还有一个专门的页签用于对引脚布局进行比较(适用时才有)。
冷月烟
2023 年6 月 13 日 12:30
10
简单试用了一下DigiKey的【对照检索】工具,简直是替代元件选型的神器。
DigiKey的【对照检索】工具为我们提供了一个跨品牌的对比和选择平台。只需要输入原元器件的型号或参数,系统就会自动搜索并列出所有与原元器件类似的替代品,包括跨品牌的替代型号。这种检索工具能够大大节省用户的时间和精力,降低对多个品牌的搜索和对比成本,提供了更便捷的元器件替换方式。
此外,这个工具还可以按照成本、库存数量等因素进行过滤和排序,确保能够找到合适的替代品。这种筛选和排序功能够更快地找到符合自己需求的替代品,提高了电子元器件替换的效率和准确性。
不得不说,这一个工具确实是电子开发的神器。
qiji
2023 年6 月 14 日 12:22
12
目前有个公司里的替换料项目就是使用的 DigiKey 的【对照检索】工具,是替换一个电源芯片,原型号已经停产很久,之前一直靠代理在市场到处找货供货。
后来涨价严重,还买不到,就到处找替代料,用了这个对照检索工具,找了几个兼容的替代料,现在买回来了,目前正在做压力测试。
DigiKey 的【对照检索】工具确实是公司替代料寻找的神器,使用起来也是非常简单,而且列表输出很清晰,涵盖芯片广而全。
Digikey 对照检索工具 是用于查找可替代器件型号,在使用过程中,需要输入详细的器件型号进行搜索,那么如果不记得详细的型号怎么办?可以先在Digikey首页进行零件搜索,查找到自己所需的型号,如下图
找到所需型号的详细信息后,即可复制型号至 对照检索工具进行查找,但并不是所有的型号都可以找到替代型号,如单片机等芯片,各个厂商的芯片都有所不同,所以基本上不存在完全的兼容,大部分只能做到引脚兼容,所以在对照检索工具进行检索单片机,是没有相应的替代型号和匹配类型(兼容性)对比的,如下图
在对照检索工具 输入具体型号后(如检索1N4148TR),进行检索,检索信息出来后,在 比较 一栏 下方会显示出 该型号的精确匹配信息,如果有多个厂商的器件,也会一并列出给予选择,选择后会在下方列出该型号的详细参数,以及其它替代型号的名称,匹配类型,单价,供货数量等等
在引脚分配 一栏,可以看到各个型号不同引脚对应的引脚定义,可清晰了解芯片引脚的兼容情况,方便分析芯片引脚兼容状态
在基本零件 一栏,则可以看到检索型号和替代型号的详细器件 参数,方便分析器件参数是否兼容可用
在反向查找 一栏,更是可以根据想要那些器件参数是否相同来反向查找替代型号,比如只需要封装兼容,电压兼容,那么就需勾选这两项进行查找即可,方便查找一些需要电流更大或更小的兼容器件,也是非常的方便实用
对照检索工具 是一个非常实用的工具,但仍有继续优化完善的空间,如某些型号的引脚定义是没有数据的,这些都仍需完善,希望不断优化让对照检索工具更加强大。
吐槽一下,对照检索工具对于寻找替代料简直不要太方便,搞得我现在进度都加快了,感觉更忙了……
找替代料三大难点:选型难,找料难,寻价难。别看小小的一颗料,想找替代品,首先就是选型,不同的厂家(有些是脑子里没有的)、不同的型号、不同的参数折腾一番简直是不要不要的,以为选好厂家和参数就可以了?当然不是,还要找货源谈价格,就这两年的货源交期,纯纯坑人啊。一旦货源价格不合适,重新推到再来。
刚试了一下这个工具,查找了SP0504SHTG,匹配选型上的替代评级真的直观明了,并且可以进行不同型号的比较,以及供货情况和单价,直击痛点要害。
谁用谁知道,我得去找老板谈谈涨工资……
以前没用过这个【对照检索】功能,都是直接首页搜索栏搜的。试了一下搜索“AMS1117-3.3”,好像确实方便了一些。
看了一下工具的介绍,感觉是一个非常实用的工具,在做硬件升级或发生物料缺货等情况的时候就可以通过这个工具直接获取到平替的料号了,通过对比功能直接可以了解到相关性能参数的区别,大大简化了再茫茫器件规格书中寻找替代料的过程。
在模拟信号采集前端电路设计中,ADC和运算发达器是整个电路的设计核心,所有的元器件选型都要围绕它们来进行,在实际产品生产时,如果选择的型号缺货或者可以替代的产品种类少,就会面临产品设计出来,但没有物料的情况,严重影响产品的生产。芯片的可替代性就成了器件选型时一项重要指标。
我之前使用AD7920AKSZ-500RL7和OP484ESZ搭建了一个音频信号采集电路。有了完整的零件编号,在Dig-Key对照检索工具中查看这两个芯片的替代零件。首先来看AD7920AKSZ-500RL7,在搜索栏中输入零件编号。
点击搜索后,在下方会显示出搜索结果,
在搜索结果中给出了参数等效和类似的替代零件,给出了每种零件的价格、库存等对于采购重要的信息,可以帮助确定合适的替代器件。拖动滚动条可以查看零件的其他参数,与目标零件相同的项标为绿色,不同的白色,方便设计人员确定设计中需要修改的部分。
用同样的方法查找OP484ESZ的替代零件,搜索结果出现了28项。
下方的过滤器根据基本零件、引脚分配、在售零件、现货等选项帮助我们排序和过滤结果中的零件,其中的反向查找功能,可以通过指定器件的某个参数来进一步限制搜索范围,帮助我们快速找到满足我们使用要求的器件。
Dig-Key对照检索工具的布局很好,搜索和工具都集中在页面的上部,结果在下部显示,功能区域划分清晰,易于使用。同时界面响应速度快,浏览体验好。总体使用下来,是一款超实用的检索工具。
Digi-Key 对照检索工具,听说非常好用,让我们一起来体验下吧。
想要使用对照检索工具,必须要有得捷的账号,相信广大得捷粉丝们都有的吧。只要我们有得捷的零件编号,就可以很方便地寻找替代物料了,特别适合研发人员和采购管理各种物料。搜索看看:
从搜索结果来看,如果是通用性强的物料,我们一般都能看到有很多搜索结果,这得益于得捷电子的海量库存了。结果可以进行在售零件、现货和排除市场筛选,我们还可以把自己最关注的参数栏(价格、货期等等)拖动到左边,更适合我们简单对比,如果想要更详细地对比,可以勾选有意向的物料点击比较。
这里我有些地方是不太明白的,匹配类型有:直接、参数等效、升级等等。虽然使用帮助说这可以帮助我们选型,但是我还是不太明白这分类是基于什么参数的,应该还可以再优化下。
再之后就是比较、基本零件、引脚分配和反向查找选择,这里比较、引脚分配(筛选出相同引脚的物料)、反向查找都比较好理解,至于这个基本零件,还真的需要工作人员解释下是什么意思了,反正我是没弄懂。
而反向查找也是一个很好的功能,我们可以选择结果中物料的某些关键参数,重新在物料库搜索匹配的物料,进一步拓展我们寻找替代料的范围。
如果使用对照检索工具还没有找到我们想要的替代料或者需要寻求帮助,我们还可以通过论坛发帖请大家帮忙,相信总会找到我们想要的结果。
总的来说,Digi-Key 对照检索工具真的是个非常理想的辅助工具,尤其适合一直在得捷购买物料的人,配合myLists – 零件清单管理工具使用,可以减少很多工作量,提高我们的效率。熟悉使用这些工具后,做起事来事倍功半,推荐大家使用。也期待得捷再继续优化,让工具使用更简单,更智能!
裸奔小老鼠
2023 年6 月 15 日 14:59
20
今天看到有活动就尝试了一下对照检索工具,确实是非常方便,而且之前从未用过可以跨品牌搜索的类似工具。
之前替换一个元器件都要耗费大量功夫,要一个个查找各大品牌的产品规格,再挨个对比参数,有时候还得打电话询问库存等情况。但是用这个工具只需要简单的给出想要替代的元件型号,就可以搜索到1同类替代品,甚至还可以直接显示出是升级,还是类似,或是厂商给出的建议。我试了一些比较冷门的,使用量较小的电源芯片,比如MPM的一体封装稳压模块,都可以找的到。
这个确实是神器,我试着找了一下之前一直在用的MPM替代方案,只用了差不多10分钟就搜罗全了我已知的各种方案,而这些方案是我过去花了好长时间才收集到的。
虽然这个工具非常强大,但是还是小小的吐个槽,希望能够有所改进:搜索结果中的封装和pin信息只能显示出是否是同一种规格的封装,但无法知晓是否pin to pin可以代换。而实际使用中很多情况是此前的电路方案非常稳定,但某个芯片的供应商没货了,需要找个pintopin方案,这样不改变原有电路设计。
比如我搜索MPU-6050,这是此前非常火爆的6轴 IMU,但现在已经不推荐用于新设计:
可以看到确实找到了有一模一样封装的芯片,但我并不知道是否可以直接代换。这里涉及到两个层面,一个是硬件层面,是否pin-to-pin,另一个是软件层面,I2C和SPI的协议和寄存器配置是否一致。在我这个例子中问题并不大,因为只有一个匹配结果,只需要看下规格书就好。但如果搜索结果变多,那么一个一个去看规格书效率又会变低。希望可以在未来加入这些更为细致的对比信息。
好想吃饺子
2023 年6 月 15 日 15:47
21
尝试了一下这个对照检索工具,发现真的和好用。虽然说我们一般使用的同一类元件,比如运放,或是DAC,都来源于同一个厂商,而国际大厂的官方网站中也有类似的检索工具,但DigiKey这个工具最大的亮点是可以一目了然的指出其他替代品和我输入的元件比起来,到底是平行替换关系,还是升级关系。以往我们都需要自己统计一份EXEL表,然后按照各项参数一一进行排序后再一一比对,但有了这个清晰的标识后可以一下子缩小后续仔细对比参数的选择范围。
目前使用起来有一个小小的障碍,就是搜索并没有模糊搜索功能。比如说我想查找LM358运放替代,当我输入LM358时,并查不到任何信息:
但如果我输入精确零件编号 LM358M/NOPB,则能搜出很多结果:
但为了找到精确的编号,我不得不先在产品库中搜索,找到编号后再复制过去。如果能直接在对照检索工具中使用和产品库中一样的模糊搜索,那还能再将使用效率提升一大截。