Playstation无线手柄充电座

去年圣诞节,我的家人购买了一台Playstation VR套装。这台设备非常有趣,但需要对两个另外的手柄进行存放和充电。虽然可以购买充电底座,但我觉得,尝试使用USB线缆和3D打印机来制作一个充电底座也会很有意思。下面是成品:




该充电底座分为机身和底座两部分,采用双面胶互相粘合后,将USB线缆夹在中间最后进行固定。Micro B端使用更多的胶带固定在底座上;开口大小足以容纳大多数Micro B连接器,还能留出一点额外的空间,但最好先测量一下自己的连接器的尺寸。我用的是Q968-NDAE10418-ND,因为这两种物料的长度能大致接合(差200mm左右)。Digi-Key在售一款可以使用外部电源的小型四口USB集线器(TL1236-ND),我用它来提供足够的电流,以便同时给四台设备充电。你可以用胶水粘合连接器,但我更偏向于在出现问题时能够更换线缆。下面的照片是在测试装配时拍摄的,因此可能与最终产品略有不同。以下分别是机身和底座的视图:


可以看到,这里的Micro B连接器正好适配开口的大小,并且在连接器一侧使用一点双面胶就足以牢牢地固定它们,这样手柄就不会将其从位置上推进或拉出。


要进行组装,只需要把Micro B端的USB线缆从底部插入基座,然后从顶部伸出。在连接器上使用胶带、胶水、口香糖或其他东西,然后将其拉回到底座中,使其外壳平齐地露出金属接口。确保连接器的圆形面朝向底座的正面(背面有两个腕带的插槽)。如果你拥有的是使用Mini B USB的旧版移动手柄,则可从这些线缆中进行选择,但可能需要调整一下开口的大小。我在下面链接了一个可编辑版本的文件,你可以根据需要进行调整。

将线缆穿过机身底部的插槽,然后将其安装到底座中,注意将线缆与插槽对齐。

所有东西都组装好后,我意识到,我看不到手柄前面的小型状态LED,因此无法确定它们是否正在充电。经过谨慎测量,我在机身前面钻了两个孔,粘入了几根光导管(最终版本中使用的是L70570-ND),以透出光线。光线并不是很亮,而且在安装好后,由于手柄上存在一些微小的间隙,因此有点难以对准,但是足以判断它们是否正在充电。


我使用OnShape创建了这些3D模型。Onshape是一个非常棒的在线CAD工具,可供业余用户免费使用。我创建的文件如下。

PS charger - base.stl (1.3 MB)
PS charger - controller 1.stl (2.4 MB)
PS charger - controller 2.stl (2.4 MB)
Move - Move charger.stl (3.2 MB)

OnShape上的可编辑文件链接;你需要注册有效的OnShape账户并登录,才能编辑文件。只需点击“复制”即可保存到你自己的账户并进行修改。

你也可以使用偏好的打印机和塑料材料;除了几乎你可能需要的所有电子元件外,Digi-Key也提供各种打印机丝材

充电会有热量产生,如果有散热设计就更好了!

若目标用户同时拥有Micro B/Mini B/USB-C手柄(如跨代Playstation设备),能否通过弹性夹持结构(如记忆金属夹)实现「一孔兼容多接口」?

听上去是个好主意,期待你做出来之后,来DigiKey技术论坛分享。