UVC ( 深紫外线 ) 发光二极管

最近,关于UVC或深紫外线发光二极管的问题越来越多。UVC因用于水、表面和空气消毒而声名远扬。我从在Digi-Key提出的问题中整理了一些笔记。

那么,什么是UVC?
紫外光谱一般分为四部分。UVA是波长 315~340nm 的紫外光线,UVB是波长280~320nm的紫外光线,UVC是波长200~280nm的紫外光线,VUV或UV真空,是从100到200nm的紫外光线。

Digi-Key卖深紫外线发光二极管吗?
Digi-Key有一系列的紫外线发光二极管 ,然而UVC光谱的选择只有一小部分。点击这里选择波长范围在200-280nm的紫外线发光二极管。

这些产品可以消毒吗?
这里是需要我声明的地方,消毒的效果声明取决于很多因素,包括功率、曝光时间以及波长等。你需要对紫外线消毒做一些研究。有一个地方有一些关于这方面的一般信息,那就是百度百科

紫外线杀菌消毒是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。紫外线消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外光照射流水,将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死。

紫外线安全吗?
对于这方面我也不是专家,所以我将建议你们自己做研究,看看你们是否能够安全地使用。很多应用都不会被关注。下面是一片来自Klaran大学的关于UVC的文章。
UVC安全吗?