介绍
大多数使用电流驱动元件的简单电路会使用NPN三极管。这次的简单电路使用的是PNP,因此我们了解一下两者之间的差异。
回顾上述示意图符号,你应该注意,要打开NPN型三极管,你需要在基极引线上使用正电流。
要打开PNP三极管,你需要在基极引线上使用负电流或接地电平。
NPN应在集电极侧具有负载,该负载由流向基极的正电流控制,然后将发射极切换至接地,允许电流从集电极流向发射极(称之为“源”负载)。
对于PNP型三极管,发射极位于电源电压的正极侧,负载位于集电极侧,但通过流向基极的负电流(列为V、负电压或接地)将其接地。
(请参阅我们的“晶体管工作原理及选择”文章,了解有关三极管的更简单但更详细的讨论
创建回路
关于下面的夜灯电路-我们想使用PNP三极管来解释电路(网络上的大多数讨论都围绕NPN类型)
我们想创建一个简单有趣的电路,帮助年轻学生建立一个他们可以尝试的有用电路(……作为我们Digi-Key本地STEM推广计划的一部分)。
通过使用CDS光电管,我们可以在下图中仅使用一个耦合电阻器、一个三极管(在本例中为PNP-2N3906FS)和一个LED来创建夜间照明(或低光水平指示器)。
上面的示意图是在Scheme-it中创建的。这里是到Scheme-it中电路的链接:夜灯
组件清单:
-
PDV-P5003-ND - 光电管-连接至光电管数据手册
-
2N3906FS-ND - PNP三极管 - PNP 数据手册
-
220KQBK-ND - 220,000欧姆四分之一瓦引线电阻器
-
5.6KQBK-ND - 5600欧姆四分之一瓦引线电阻器
-
VAOL-5701WY4-ND - 广角白色引线 T1 LED - 数据表
-
N145-ND - 9伏蓄电池
-
1597-1268-ND -小型试验板-约。1.75英寸x 1.25英寸或稍大
-
36-84-4-ND - 9V电池卡扣
-
377-2093-ND - 跳线
进一步阅读:
我订购过的最好的电子书籍可能是:
保罗·霍洛维茨(Paul Horowitz)和温菲尔德·希尔(Winfield Hill)的《电子艺术》(The Art of Electronics)一书,第2版或第3版
另一本值得购买的书倾向于更“创客友好”,是 Simon Monk 的《Electronics CookBook》
问题 / 评论
任何问题或意见请访问 Digi-Key 的技术论坛