关于 Pi-Top [4] 机器人套件和扩展板需要知道的事情

有多少次,我们决定尝试一些新的东西可能会很有趣,但却发现自己根本不知道自己会陷入什么境地。好吧,对于任何一个对进入计算机编程有这些想法的人来说,特别是Linux与Python,有很多方法可以开始。然而,最新和最好的是pi-top1989-PT4GY1-ND 基础套件,该套件带有Raspberry Pi驱动的CPU,并带有一系列很好的组件,可以帮助你在计算机编程领域中起步。

尽管Pi-Top[4]是一个很好的开始,但如果你没有使用Pi-Top产品或Raspberry Pi产品,你可能会发现自己装备不足,甚至有点气馁。不要害怕!这篇文章将填补空白,这样你就可以在任何时间内体验到达创客快乐。开箱即用,Pi-Top工具包中没有列出或包含一些需要的东西。首先,你还需要一个带USB插头的键盘和鼠标,以便在Pi-Top内部走动。虽然它配备了交互式LCD屏幕,就像任何其他Raspberry Pi设备一样,但需要一个专用屏幕或监视器。你还需要一根电缆与所述屏幕或显示器连接。有两种不同的选择。最新的显示器将内置HDMI端口,因此你可以使用WM19091-ND等标准HDMI电缆

image

一些较旧的显示器没有此端口。如果你有其中一个较旧的,则有符合你需要的HDMI到DVI电缆,如1175-1162-ND

image

使用正确的显示器和电缆设置好之后,剩下的就像Raspberry Pi一样简单。只需打开Pi-Top,搜索门户默认打开。这样,你可以打开各种应用程序,这些应用程序将用于项目开发或编程环境。对于那些对学习python和基于Linux的编程感兴趣的人来说,最好的选择是“Mu”,这是一个基本的编程环境,“pi-top Further”是一个示例项目和代码的源代码,可以帮助你快速入门。

image

如果看完这篇文章后,你仍然发现自己迷失了方向,请回复这篇文章,让我知道你的问题。