在测试电源的过程中,可能需要用到几个不同的负载。
台式电子负载测试仪,如上面所示的 B&K Precision 产品,可以调整到不同的负载大小,以适应多种不同设备上的测试。电子负载测试仪的另一个好处是,它们具有内置保护,而标准功率电阻则没有。用户还能够在测试序列中编程,以模拟电源在其整个使用寿命中会遇到的各种条件,例如启动时的浪涌电流峰值。用户还可以设置一个测试,该测试也会给出通过/失败的结果。另一个好处是,这些设备中的许多能够连接到计算机以记录测试结果。Digi-Key 目前有几种不同的电子负载选项,如这些测试仪。
如果你知道在某个电压下测试的确切负载,便无需使用大电阻。假设您想在2安培的电流消耗下测试5V电源。使用欧姆定律,您可以计算出可以使用2.5欧姆10W电阻来模拟正确的负载。为了安全起见,我建议您使用比10W稍高的额定功率,这样电阻就不会发热和过热。
由于上述示例中的电阻只需要10瓦的额定功率,因此我们的通孔部分中有一些电阻可以满足要求。弹簧零件 PWR220T-20-2R50F 将适合此应用中的应用。然而,用户必须在方程式中加入散热器。当这个电阻加热时,它将被降额,在85摄氏度(185华氏度)的情况下,它只能处理大约11瓦的功率。只要机箱保持冷却,它将能够连续处理高达20瓦的功率。
这部分对应的通孔电阻,可以看这里。
如果我们没有任何额定值符合通孔部分要求的电阻,那么下一个我要看的地方是我们的底盘安装电阻部分。底盘安装电阻位于此处。在本节中,我们有更多更高额定功率的电阻。这些电阻的额定功率范围从1瓦以下到2500瓦。上述零件,UAL50-2R5F8 符合上述应用中列出的规格。这部分需要注意的一点是,如果没有散热片,它的功率降到只有20W。为了达到50W的额定功率,需要一个面积为291平方英寸、厚度为0.059英寸的散热片。这大约是一个17英寸x 17英寸的散热片。
如果设计师不想使用散热片,有一种管状功率电阻不需要散热片来提供其全部功率。这些类型的电阻位于此处。查看上面的示例,我们正在寻找一个2.5欧姆的电阻。目前,在我写这篇文章的时候,Digi-Key没有携带2.5欧姆管状电阻。然而,设计者可以使用两个并联的5欧姆电阻来获得所需的2.5欧姆额定值。为此,我将选择 Ohmite 的 L25J5R0E。这是一个5欧姆25W管状电阻,适用于该应用。
测试电源时,将电子负载连接到电源,然后连接万用表。然后,用户可以在电源负载降低的情况下从万用表中进行测量,以确保其输出正确的电压,并能够处理所需的电流。