集成差分ADC的新款AVR单片机,如何快速上手?

现今,需要收集外界信号的各种应用越来越广泛,因此在微控制器中集成模拟数字转换器(ADC)功能的解决方案也越来越多。不少厂商更是把高位数的差分ADC 外设集成到了微控制器里面, 借此有效抑制共模噪声, 同时可以让分辨率大大提升, 使得信号采集的工作变得更快捷、更准确。

而如何能够让集成了差分ADC外设的微控制器更大限度地发挥出潜能?在这一集《大咖在DK》中,我们邀请了Microchip 专家与大家交流,他将以最新的AVR® DA 单片机为例,深入讨论差分ADC的优势,以及如何更好的利用集成于Microchip单片机中的其他外设,去配合ADC实现更加智能和低功耗的数模转换。同时,专家还将详细地示范如何基于Atmel START 及 MPLAB®X IDE,轻松利用图形编程工具 MCC来设定独立于内核的外设功能。

本期的专家访谈分为两个部分,欢迎大家围观!

- 访谈嘉宾 -
Daniel Hou 侯骏轩
MCU8产品部市场应用工程师

01_00

现于Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)美国总部任市场应用工程师。他于2014年毕业于美国罗斯霍曼理工学院,获得硕士学位,在8位单片机行业有着5年的工作经验,目前负责Microchip 8位单片机系列新产品的应用及推广。


第一部分

DA 单片机各种外设功能
及差分ADC的优势:

Cover_01


第二部分

图形编程工具于MPLAB 及
ATMEL START开发环境示范

Cover_02

如需了解Microchip相关产品信息,请点击如下链接:

更多Microchip产品相关内容,请浏览得捷电子网站: