让可穿戴生命体征监测更精确、更容易?ADI的这几颗料,你应该要知道~

这几年,生命体征监测(VSM-Vital Signs Monitoring)不再是仅出现于医疗实践的范围,而是已经进入到我们日常生活中的很多场景。特别是由于微电子技术的进步,进一步降低了这些监控系统的成本,使得相关技术在远程医疗、运动、健身和健康、工作场所安全等领域的应用更加普及和普遍。

其中氧饱和度、心电图、血压和呼吸频率等测量服务,过去仅有医院监护仪才可提供,而这些参数的监测对于患者来说至关重要。随着老龄化人口的增长,以及人们对医疗保健意识的增强和支持的增加,院外医疗监护已成为一种发展趋势。为了及早发现潜在的健康风险,就需要对患者的日常生活进行监护,或者让患者将监护仪从医院带回家中,这可以使患者的治疗康复过程更快捷、更舒适。此外,还有越来越对以预防为目的用户,也需要在日常生活中测量这些生命体征参数。

医院之外的生命体征监测,部分功能是可以通过可穿戴设备来完成的,而这类产品均具有相同的设计需求,如精确、小巧等,并且往往希望一次充电即可连续长时间工作。随着市场对相关技术及产品需求的增加, 不同用例都面对着不同的设计挑战,需要满足关键设计规格的要求。各个半导体公司也正在努力响应这样的技术和市场趋势,提供针对性的解决方案。

为此,Analog Devices(ADI)开发出了新的单芯片生物医学模拟前端系列。这一集视频讲座中,我们邀请到ADI的专家,与我们一起来洞察医疗健康行业的未来发展趋势,并详细介绍ADI的方案可以如何高效地帮助客户将设计快速导入市场。

主讲嘉宾
Neil Zhao(赵延辉),ADI 医疗、 消费与新兴业务市场总监

01_00

大家准备好
点击一下视频,开始听讲吧!
↓↓↓

Cover_01

ADPD4100 ADPD4101 :最新一代通用 AFE 模拟前端
ADPD4100/ADPD4101是可穿戴健康和健身设备中各种电气和光学传感器的理想中枢,适用于心率和心率变异性 (HRV)监测、血压估计、压力和睡眠跟踪以及SpO2测量。这种新型多参数VSM AFE的多种工作模式可以支持医疗健康应用中的不同传感器测量,包括但不限于光电容积脉搏波描记 (PPG)、心电图(ECG)、皮肤电活动(EDA)、身体成分、呼吸、温度和环境光测量。

ADPD4100/ADPD4101是一种多模式传感器AFE,具有8个模拟输入,支持多达12个可编程时隙。这12个时隙支持在一个采样周期内进行12个独立测量。8个模拟输入可复用成一个通道或两个独立通道,能够以单端或差分配置同时对两个传感器进行采样。8个LED驱动器可同时驱动多达4个LED。这些LED驱动器是电流吸收器,与LED电源电压和LED类型无关。该芯片具有两个脉冲电压源用于电压激励。新型AFE的信号路径包括跨阻放大器(TIA)、带通滤波器(BPF)、积分器(INT)和模数转换器(ADC)级。数字模块提供多种工作模式、可编程时序、通用输入/输出(GPIO)控制、模块平均以及可选的二阶至四阶级联积分梳状(CIC)滤波器。数据直接从数据寄存器中读取,或通过先进先出(FIFO)方法读取。

这款新AFE有两个版本。一个具有I2C通信接口,另一个具有SPI端口,其优势之一是可以很好地支持光学测量。它出色的自动环境光抑制能力得益于在结合BPF的同步调制方案中使用可短至1 µs的脉冲,从而无需外部控制环路、直流电流减除或数字算法。其使用高于1的抽取系数来提高输出SNR。它有一个子采样特性,允许选定时隙以比编程采样速率低的采样速率运行,从而节省功耗(功耗与采样速率成比例)。它还有一个TIA上限检测特性,当TIA输入超出典型工作限值时,会利用TIA输出引脚上的电压比较器来设置中断位。

对于外周血氧饱和度 (SpO2)之测量,新器件降低了医疗级SpO2设备的设计复杂性。内置高性能自动环境光抑制减少了机械和电子设计的负担。器件在低功耗下的高动态范围,减少了设计中光电二极管或 LED 电流的数量,以确定被测量者SpO2的轻微变化水平有效。

02_00

图1:ADPD4100系列的高级框图

AD8233 AD5940 生物电和生物阻抗测量信号调理模块
生物电势是一种电信号,由人体内的电化学活动的效应引起。生物电势测量应用包括心电图(ECG)和脑电图。它们大都需要在存在多项干扰的频段中,监测极低幅度的信号。因此,在对信号进行处理之前,必须对其进行放大和滤波。ECG生物电势测量广泛用于生命体征监测,ADI公司提供多种组件来完成此任务,其中具有低功耗特性的集成信号调理模块AD8233,适用于便携式设备,可与ADuCM3029(基于Cortex-M3的SoC)相结合,创建一个完整的系统。

生物阻抗是另一种测量方法,可以提供有关身体状态的有用信息。阻抗测量提供有关电化学活动、身体成分和水合状态的信息。每个参数的测量需要使用不同的测量技术。每种测量技术所需的电极数量,以及应用该技术的时间点都因使用的频率范围而不同。例如,在测量皮肤阻抗时会使用低频率(最高至200Hz),而在测量人体成分时,通常使用50kHz的固定频率。同样,为了测量水合作用,并正确地评估细胞内和细胞外的液体,也会使用不同的频率。

虽然不同应用采用的技术可能不同,但可以使用同一个单端AD5940,来实现所有生物阻抗和阻抗测量。此器件提供激励信号和完整的阻抗测量链,可生成不同的频率来满足多种测量要求。此外,AD5940可与AD8233配合使用,创建一个全面的生物阻抗和生物电势读取系统,如图2所示。

其他可用于阻抗测量的器件包括ADuCM35x系列SoC解决方案。除了专用的模拟前端之外,该解决 方案还提供Cortex-M3微控制器、内存、硬件加速器和用于电化学传感器和生物传感器的通信外设。

03_00

图2:一个完整的生物电和生物阻抗测量系统

ADP5360 :适用于便携式 医疗设备的高级 PMIC
ADP5360将一个用于单一锂离子 (Li-Ion)/锂聚合物 (Li-Poly) 电池充电的高性能线性充电器,与一个可编程的超低静态电流电量计和电池保护电路、一个超低静态降压开关稳压器、一个升降压开关稳压器,以及一个监控电路组合在一起,可用于监控输出电压。

04_00

图3:ADP5360电源管理IC框图

ADP5350: 电源管理 IC
ADP5350 是一款 PMIC,带有用于电池充电的降压稳压器、用于 LED 背光的可编程升压稳压器、电量计和三个 150 mA 低压降稳压器(LDO)。这种 PMIC 专为便携式锂离子电池和锂离子聚合物电池监控和充电而设计。该器件具有 -40°C 至 +125°C 的温度范围,采用 32 引脚 (5 mm x 5 mm) LFCSP 封装。ADP5350 非常适合用于消费、医疗和仪器仪表应用中的便携式锂离子电池设备。

LTC4124: 具低电池电量断接功能的 100mA 无线锂离子电池充电器
LTC4124 是具有低电池电量断接功能的简单高性能无线锂离子电池充电器。引脚可选的充电电流 (最高 100mA) 和充电电压确保了多功能性,同时最大限度减少了所需的外部组件数。

使用 LTC4124 进行无线充电可以使设备能在密封于外壳内的情况下充电,并可在空间受限的应用中免除庞大的连接器。免除裸露的导电连接器还有助打造更牢靠的设备,并确保轻松省力的最终用户体验。LTC4124 具有一个用于实现安全适宜温度充电的 NTC 输入,以及一种用于防止电池由于过度放电而受损的电池断接功能。采用 2mm x 2mm LQFN 封装和数目极少的外部组件,因而非常适合需要小解决方案尺寸的低功耗便携式应用。

ADXL362 :用于运动测量的 MEMS 传感器
MEMS传感器可以检测重力加速度,所以它们可用于检测活动和异常状态,如不稳定的步态、跌倒或脑震荡,甚至是在受试者休息时监测其姿势。此外,MEMS传感器还可作为光学传感器的补充,因为后者易受移动伪影的影响——当这种情况发生时,可以使用加速度计提供的信息来进行校正。ADXL362是医疗领域的热门器件之一,它具有2g至8g的可编程测量范围和数字输出。

ADT7422: ±0.1°C 精度数字温度传感器

ADT7422 是 ADI的首款 ±0.1°C 精度温度传感器,不需要任何外部电路即可工作。它可以轻松替代使用替代传感器技术(例如热敏电阻或 RTD)的更复杂,更昂贵的解决方案。此外,高精度硅传感器 (IC) 是医疗市场中一系列新兴应用的首选,例如用于临床和家庭的生命体征监测仪器。其特性如下:

  • ±0.1°C 的精度规格使最终产品能够获得热敏电阻和 RTD 所特有的温度测量精度
  • 不需要外部电路:比旧的传感技术更小、更低功耗和更低成本
  • 经过全面测试和校准的解决方案:无需系统校准即可达到所需的 ±0.1°C 测量精度

获取更多ADI 相关的产品资源,请参阅:

你也可以访问得捷电子网站,查阅更全面的ADI产品和解决方案信息: