怎样寻找开关的替代料

开关是每个电路和商用电子产品中最常见的物料之一。它们的形状、大小和功能各不相同,却是用于断开或闭合电路的必要元件。问题是,开关中都含有可移动的机械零件,这些机械零件会磨损、弯曲和断裂。没有了功能良好的开关,你的电路,甚至可能你的整个设备都会停止工作。我想我们团队的每位成员都接到过这样的电话,称“我店里的真空吸尘器开关坏了。你们这儿有吗?”大部分情况下,只要我们能找到开关的规格,就可以找到符合客户需求的开关。本帖将介绍我们的技术人员和工程师在帮助客户找到所需开关过程中的具体步骤。

image image image image

首先,我们需要确定所需开关的类型。由于Digi-Key拥有很多种开关和配件,因此如果你不熟悉相关术语,那可能会有些困难。

image

如果你不了解这些开关,我的同事Pat Sagsveen写了一篇开关教程,可帮助你辨别这些开关的类型和功能。

今天,我打算简单介绍我们处理的最常见的开关之一——摇臂开关。虽然我主要介绍的是这种开关,但你会发现,我在缩小所需规格范围时所使用的方法与我寻找拨动开关或按钮开关时所使用的步骤大体相同。

仅仅是摇臂开关就有超过几千个不同的选项,这有点让人不知所措。在寻找替换开关时,我们可以从3个主要参数或规格开始。

  1. 你需要开关的具体功能有什么?
  2. 开关安装的面板切口或孔洞的尺寸大小是多少?
  3. 开关的电压/电流额定值是多少?

所以,我要做的第一件事就是选择现货,即寻找今天可以发货的选项。如果你不着急或找不到任何选择,可以在搜索过程中随时取消选择此选项。借助这一步骤,我的选项范围从3,000多个减少到500个。

  1. 开关需要有什么功能。我今天介绍的开关很简单,功能只有开-关。选择某个选项后,系统就会突出显示该选项。我选择了开-关,随后选项范围就缩小到了100个。
    image

注意: 我们在功能类别中最常犯的错误之一是关于瞬时开关的。以启动器开为例,启动时,你向一个方向推动开关,如果它在切换后又反弹回来,那么这就是瞬时开关。因为通常处于关的位置,所以这是一个关-瞬时开关。要了解有关功能和电路的更多信息,请单击此处

  1. 面板切口的尺寸是多少?尺寸的测量以毫米为单位,我这里的切口尺寸为30毫米长、22毫米宽。由于可能存在误差,因此我通常会查看符合测量值±10%范围内的所有开关。我还会询问我的客户,如果有可用的开关,是否有空间扩大此切口的尺寸。

    选择符合长27-33毫米和宽20-24毫米的所有选项后,我的选项范围已经缩小到只有20个了。
    image

  2. 电压和电流额定值是多少?这些额定值应该能在开关的侧边找到。在我的开关侧边印有以下数字:20A 125VAC和16A 250V-。

我知道我的真空吸尘器是在110V的电压下运行的,因此我将选择较高的20A额定电流。我选择了额定电流为20A或更高的所有开关。Digi-Key网站上的大多数开关的额定电压都会与最高额定电流相关联。在这种情况下,如果我搜索250V的额定电压,可能就无法找到我正在寻找的开关。

image

使用这3个步骤,我已经将可能性缩小到更加可控的20个选项。

注意: 如果开关上没有显示这些额定值,则可能需要你自己来确定电路的额定值。如果你的器件拥有电源,那么该电源的最大电压和电流是多少?然后,你可以选择符合或超过这些规格的开关。

接下来,我要检视开关的电路规格。通常可以通过查看开关底部来完成。

开关底部有四个0.25英寸的快速连接端子,分别标记为1、1a、2、2a。借此,我可以快速识别出有两个电路(双刀),并且由于开关只有简单的on-off功能,也只有单掷。利用这些信息,我可以确认电路开关为DPST(双刀单掷)。由于开关拥有几个0.25英寸快速连接,因此也可以验证此项在结果中是或否正确。在这种情况下,我们目前的筛选结果都是普通的0.25英寸快速连接端子,符合要求。

现在只剩下10个选项了,其中大部分都适用于我的客户的应用要求,但还可以缩小特征范围以选出偏好选择。

其中一些特征为“致动器颜色”、“致动器类型(形状)”、“致动器标记”和“照明类型”。虽然这些不会在功能上产生影响,但会起到不同的审美作用。因此,我一直等到最后才从搜索中删除这些选项。许多客户需要更换零件只为让他们的设备恢复工作,因此对于美观方面的选项可以最后再看。

我的客户有一个琥珀色的致动器,凹形、无照明,且带有“I O”丝印。

image

注意: 在标记部分,我选择了“O-”,因为厂商的描述很容易使二者产生混淆。

借助上述步骤,我将客户的选项从3,000缩小到2,并为客户提供了符合他所有要求的摇臂开关EG5687-ND

结论:

虽然我的搜索示例非常具体,但是所采取的操作几乎适用于我们销售的所有开关,只需要做一些微小的更改即可。拨动开关需要关注致动器的长度和形状。按钮开关可能有/没有按钮,旋转开关有好几个位置。如果你花点时间逐个检查选项,就能找到符合你的应用要求的开关替代料。如果你对寻找替换开关有任何疑问,欢迎随时联系我们,只需在下面回复此帖或将你的开关信息发布在物料替换区,我们的技术人员和工程师团队将竭诚为你提供帮助。