如何将 Seeed 板添加到 Arduino IDE

Seeed 设计了许多可以使用 Arduino IDE 的开发板,包括以下:

注意

上面提到的板是 AT SAMD21 微控制器系列。请将以下网站复制到步骤2中的 Additional Board Manager 的 URLs。

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

注意

上述从Seeeduino V3到RePhone系列的电路板,不是AT SAMD21微控制器系列。请将以下url复制到步骤2中的Additional Board Manager url。

https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/Seeed_Platform/master/package_le

要使这些板子发挥作用,需要遵循几个步骤。

步骤 1. 下载最新的 Arduino IDE

您需要一个版本为1.6.4或更高版本的Arduino IDE,如果您的计算机上没有Arduino IDE,请下载一个。

步骤 2. 设置 Arduino IDE

打开Arduino IDE,单击“文件”>“首选项”,然后将以下url复制到“附加板管理器url”

步骤 3. 设置 Board Manager

单击 Tools > Board > Board Manager .

现在您可以按名称搜索板子,如果您需要使用LinkIt ONE,请搜索LinkIt;如果您需要使用RePhone系列,只需点击RePhone即可。在本文中,我们将使用Seeeduino Stalker V3作为示例。

单击Seeeduino Stalker V3,然后将显示安装“Install ”按钮。单击“Install ”按钮完成该步骤。这个过程可能需要五分钟到半小时,具体取决于网络的速度。

步骤 4. 选择板子

步骤3成功后,一个名为Seeeduino Stalker V3的板将出现在板列表中。

单击Tools > Board ,Seeeduino Stalker V3现在可用。

进一步详细信息,请访问Seeed教程-如何将Seeed板添加到Arduino IDE

按照帖子,亲测这个方法超实用!
1、先装 1.6.4 以上版本的 Arduino IDE,再按板型加对应的 URL 到附加板管理器,搜板子点安装就行。
2、注意下不同 Seeed 板的 URL 不一样,别搞混啦!
3、安装时间看网速,耐心等会儿就好,新手跟着步骤来完全没压力~

买了一个 Wio Terminal,官方示例工程很多,教程也很全面,上手很快。

seeed确实有很多好用的开发板,学习下