虽然开关是很简单的部件,但它们的分类方式可能有些难以理解。所有的开关都有一定数量的刀和掷,可以用以下格式表示:
(刀的数量)P(掷的数量)T
例如,SPDT用于表示单刀双掷。刀可以理解为有多少个公共引脚,掷则指公共引脚可以连接到的位置数量。
每个刀都能相互转换,但彼此之间又是电绝缘的。这使得同一器件中可以存在不同的电压和电路。
任何具有多个掷的开关都拥有一个常闭(NC)触点和至少一个常开(NO)触点。如果是单掷开关,则需要确定它是NC还是NO。这表示当开关未激活时,其默认状态时是闭合(建立电气连接)还是断开(无电气连接)。
开关的功能表示开关在激活状态下的工作方式。第一个条件表明开关的默认连接,其后的每个条件则描述了开关在激活时的工作方式。如果公共引脚正与另一个引脚建立连接,则为“开(On)”,如果与所有其他引脚断开连接,则为“关(Off)”。例如,NO电路始终具有基本的Off-On功能,即,将在激活时建立连接。
开关的每个位置都有对应的条件。三位选择器开关可能具有On-On-On的功能。而SP3T电路则始终使用不同的引脚进行连接。请务必查看规格书,以确保开关建立的连接符合您的要求。下面举例说明了一个特殊的三位选择器开关(DPDT)。
在这种情况下,瞬时(Mom)功能可能会变得更加混乱。只有在开关处于激活状态时,电路才会持续运行。带有弹簧的SPST - NO按钮就是个常见的例子。它的功能是Off-Mom,这意味着只有按下按钮,才会有电接触。一旦释放按钮,弹簧就会将其推回到默认状态,从而断开连接。
大多数情况下,瞬时功能会执行与默认条件相反的操作,即Off变为On、On变为Off,但您必须查看规格书进行确认。某些开关可以拥有多个瞬时条件,进而产生各种不同的效果。下面展示的是具有Off-Mom-Mom功能的按钮开关。
由于电路只与一个公共引脚和两个单独引脚连接,因此这是一个SPDT电路。开关的默认位置未建立连接,但是当您按下开关时,它将转到位置1。再往下按一点,它就会转到位置2,从而建立另一个连接。
这些电路可用于开关、继电器、传感器和其他电气通路存在变化的器件。