作者:Digi-Key工程师 Stephen Wegscheid
Lattice有许多双重标记的物料,这给客户造成了混淆。本文将说明什么是双重标记物料,以及如何判断收到的物料是否是所需物料。
我们以零件编号LC4128V-10TN128I的物料为例。一位顾客订购了此物料,但觉得收到的物料有误。他们提供了物料标记的图片,如下所示:
第一行,LATTICE
第二行,LC4128V
第三行,75TN128-10I
第四行,B51BRR58
第二行表示物料的系列,因此在本例中,物料系列为LC4128V。第四行是批号。第三行是最重要的,可以说明物料的身份。
75和10I表示此物料为双重标记物料。75是表示零件编号LC4128V-75TN128C,而10I则表示零件编号LC4128V-10TN128I。
该物料的规格书74页列出了以下信息。_备注:除了最慢的商用速度级**ispMACH 4000Z 器件外, ispMACH 4000 器件均采用双重标记。例如,商用速度级 LC4128C-5T100C 也被标记为工业级 -75I 。商业级始终比相关的双重标记工业级快一个速度级。最慢的商用速度级 ispMACH 4000Z 设备仅被标记为商用级。
并非所有的Lattice物料都采用双重标记,但大部分都是,因此你可以查看规格书,确定相关物料是否采用了双重标记。