作者:Digi-Key 工程师Ryan_2724
大多数工业接近传感器(电感式、电容式、超声波和光电)都是固态的。
术语固态是指传感器内使用的部件类型。晶体管等固态电子元件用于在检测到物体时切换传感器的输出。
有两种特定类型的三线传感器可用;PNP和NPN。这种差异是内部电路设计和所用晶体管类型共同作用的结果。关于这两者的简单解释,请参阅所附文件。
需要观察的一个关键点是,PNP和NPN与传感器是常开(N/O)还是常闭(N/C)无关,即PNP传感器可以是N/O或N/C,NPN可以是N/0或N/C。
请注意,本常见问题解答的主题具体涉及传感器的PNP/NPN输出接线,而不是详细了解晶体管技术。然而,为了便于理解,请参阅从我们的实用方面书籍中摘录的附页,其中显示了晶体管术语和电路图。关于PNP和NPN晶体管的进一步学习材料可以从多个来源在线找到。
为什么有两种类型?
PNP传感器与NPN传感器的选择取决于设备所用电路的性质。当用于传统继电器型控制电路时,通常可以使用PNP或NPN型传感器,如下所示。PNP传感器往往更常用。
接线
传统继电器式控制电路;
与可编程逻辑控制器( PLC )一起使用
选择要与PLC一起使用的传感器时,传感器与要使用的PLC输入卡槽类型匹配非常重要。
存在两种类型的输入卡槽,即“灌”(sink)电流和“拉”(source)电流。值得一提的是,虽然在某些行业中,灌电流/拉电流是众所周知的,但它们并不总是常用的术语。因此,根据PLC制造商的文件和/或接线图,确定PLC卡使用的传感器类型非常重要。
在欧洲最常见的是“灌”电流型输入,这些输入将与PNP传感器一起使用,如下所示。现在不太常见的是“拉”电流的输入卡槽,这些输入卡槽在亚洲很流行,需要NPN类型的传感器才能正确操作。许多现代PLC输入卡槽可以配置为“灌”或“拉”,但通常需要对特定输入卡槽上的所有输入进行相同的配置。
注意, 下图中的虚线是可选的,可能需要也可能不需要,具体取决于您的硬件/设置。需要注意的关键导线是实心的红色、黑色和蓝色导线。
资料来源: