作者:Digi-Key 工程师Patrick_Glasser
Molex 的 SL 系列是一系列矩形连接器外壳,适用于各种应用。连接器外壳和金属端子必须单独购买,以下是如何识别连接器外壳的正确金属端子。
首先,确定您将使用的线规尺寸类型,然后确定您的外壳是否需要插座(母)或引脚(公)。
在查看示例零件号 WM2800-ND 时,这是一个插座外壳,需要插座。在该连接器的产品页面上,列出了相关产品,包括各种线规尺寸的金属端子。例如,如果我们需要一个可容纳 24-30AWG 电线的金属端子,我们将选择零件号 WM2562-ND 或 Molex 零件号0016020096。请参阅以下链接:
任何适用的工具也将显示在此产品页面上。您还可以通过查看 Molex 数据表来确认选择了正确的金属端子,该数据表在数据表的“备注”部分列出了正确的金属端子。如果我们查看上述 Digi-Key 零件号 WM2800-ND 或Molex 零件号 0050579002 的 相同示例,并参考数据表上的注释,请参阅以下链接:CoCreate Drafting(Molex.com)。它说明了哪些端子系列将与此连接器一起使用,在这种情况下,我们选择了 WM2562-ND 或 Molex 零件号 0016020096 ,并查看产品页面上列出的系列:WM2562-ND 它与数据表中列出的系列之一匹配,在本例中为 70058 。