压力传感器,也称为压力传感器或压力变送器,将施加的力转换为成比例的电信号,然后输出到PLC或其他控制设备。然后,控制装置将一个压力读取范围内的信号转换为成比例的信号等级,可用的形式如P.S.I.,bar等。
选择压力传感器时,重要的是选择一个系统其他部分可以读取的输出。有四种主要类型的压力传感器输出。
毫伏: 产生由输入激励电平驱动的毫伏输出。例如,如果输出为2mV/V,输入为10V,则满量程输出为20mV,如果输入为5V,则全量程输出仅为10mV。由于电平随输入而变化,通常使用电压调节电源来保持稳定的励磁电平。这些类型的压力传感器由于其低成本而被最广泛地使用,然而它们仅能够在短距离内传输信号,并且容易受到来自附近设备的电干扰。如果信号的电压电平需要更高,或者需要由系统读取,或者需要移动更远的距离,则应在设备的输出端使用信号放大器。
电压: 输出大多数系统可读范围内的电压信号,通常为0-5V或0-10V。典型地,这不依赖于激励水平,因此它们在未调节电源的情况下工作良好。它们不易受电气干扰影响,并且可以将输出信号传输更长的距离,因此它们通常用于工业环境中,在工业环境中由于电气干扰或恶劣条件而无法使用毫伏传感器。
4-20mA : 这些压力传感器输出4mA和20mA之间的信号。它们最不易受到附近设备的电气干扰,可以在1000英尺或更远的距离上传输可靠信号。
数字: 数字压力传感器输出数字信号。它们比模拟传感器更通用,能够传输其他因素以及压力读数,如传输位置、记录日志、报警信号等。它们产生的电噪声小,传输距离最长。通常在需要智能传感和附加功能时使用。选择数字压力传感器时,选择使用与您的系统兼容的通信协议、I2C、SPI、UART等,这一点非常重要。