IoT传感器节点应用中,什么是睡眠模式或船舶模式?

在典型的IoT物联网系统中,传感器节点大部分保持在睡眠模式或船舶模式,只有在需要数据采集时才会切换到活动模式。为了更好地节能,我们需要改善物联网睡眠模式或船舶模式下的电流,从而最大限度地延长电池寿命。


图1.物联网系统的典型拓扑图

船舶模式与睡眠模式

大多数情况下,传感器节点保持在睡眠模式或者船舶模式。我们先来了解一下这两种模式:

船舶模式,可延长产品装运阶段的电池寿命。在船舶模式下,电池与系统其余部分断开电气连接,以在产品闲置或未使用时将功耗降至最低。

在睡眠模式,系统的所有外围设备要么关闭,要么以最低功率要求运行。物联网设备定期醒来,执行特定任务,然后返回睡眠模式。

通过禁用无线传感器节点的各种外围设备,可以实现不同的睡眠模式。例如,在调制解调器睡眠中,仅禁用通信块。在浅睡眠模式下,包括通信块、传感器块和数字块在内的大多数块都被禁用,而在深睡眠模式中,无线传感器节点完全断电。

在传感器节点中启用深度睡眠模式可以最大化电池寿命;因此,优化深度休眠电流是提高整体电池寿命的唯一方法。

相关产品:

相关内容:

更多有关物联网的文章:
请点击以下链接,也欢迎大家在文未留言讨论。