RJ系统(注册插座)自20世纪60年代早期开始便广泛应用于电信和数据通信应用中,并被FCC在1976年归类为注册插座(RJ)系统,该系统标准化了布线模式、信号规格和连接器本身的物理结构。
常见类型
市面上有各种特定于应用的模块化连接器。最常见的连接器类型及其规格如下:
- RJ10 – 用于某些电话听筒的简单款4P4C矩形连接器
- RJ11 – 用于有线电话的最常见的6P4C,可以是6P2C、6P4C或6P6C方形连接器,用于将调制解调器连接到电话线
- RJ12 – 与RJ11的尺寸相同,但采用的是6P6C
- DEC MMP/MMJ – 小型版本的RJ11/12连接器,用于美国数字设备公司的设备
- RJ13 – 6P4C,与RJ12类型类似,但具有线后电路
- RJ14 – 6P4C,具有两条线,可连接两个电话或调制解调器
- RJ21 – 模块化连接器,最多包含50个连接头,用于在大型电话系统中连接多达25个电路
- RJ22 – 外形类似于RJ11,但采用的是4P4C,通常用于连接手机
- RJ25 – 6P6C,与RJ11类似,但可以连接三台器件
- RJ45 – 8P8C或8P10C,用于以太网LAN、WAN、WiFi路由器、服务器、调制解调器、智能电视、电脑、游戏控制器、工业/工厂自动化、IP电话(VOIP)系统、IoT、单片机和机器人
- RJ48 – 8P8C,与RJ45类似,但用于连接T1数据线的屏蔽线缆
模块化连接器可以包含2个、4个、6个、8个或10个连接头位置,尽管这些位置并不一定都能填满。举例而言,RJ11 电话 连接器通常有4或6个连接,而**以太网(**RJ45 ) 连接器则有8个(8P8C)连接。
标准的命名方案通常定义了连接器的布线,因此6P2C连接器包含6个位置和2个连接头,而用于电话听筒电线的4P4C连接器则包含4个位置和4个连接头。虽然大多数连接头均用于信号,但RJ连接器连接头可用于提供低压交流或直流电源。
模块化连接器可以指定附加功能,例如:
- 屏蔽 ,使较长线缆避免电磁(EMI)或射频干扰(RFI)。广泛使用的屏蔽型RJ45和RJ48连接器可将线缆上的屏蔽编织带的接地延续到连接器安装的面板上。
- 键控 ,认证的RJ45连接器采用了一个凸片,以阻止连接器以错误的方式插入插座中。这种功能通常不会出现在标准8P8C连接器上。颜色编码可用于指示哪些线缆可以使用特定的网络连接点。
- 安装选项 ,常用的选项包括面板安装、板安装、通孔安装和表面安装到PCB。模块化插座具有垂直或水平方向。
- 显示器和指示灯 功能,如彩色状态LED。
- 高可靠性变体 ,可以包括EMI/RFI屏蔽、特殊键控、保护套和坚固的物料,可提高插拔周期。
- 带磁性的插座,可提高xBASE-T网络中的EMI屏蔽和连接可靠性。这些是插座中的线绕组件,可以防止瞬变,并提供隔离、信号平衡和阻抗匹配。
可以通过两种方式将磁性集成到以太网设计中。第一种选择是在PHY(以太网实现)芯片和连接器插座之间的电路板上添加一个磁模块。第二种是使用在外壳上集成磁性的RJ45连接器。
模块往往比集成设备更便宜,也可以提供更好的静电放电(ESD)保护。集成磁性的RJ45连接器可以提供更好的EMI屏蔽和更可靠的连接。这两种策略各有利弊,但如果要将有线以太网添加到设计中,则必须考虑磁性,因为它们是10/100/1000 Base-T网络的以太网规范的一部分。
以太网供电(PoE)和RJ45
J45 是8P8C连接器的一种。你可以将8P8C连接器插入RJ45插座中,但你不能反向操作,因为真正的RJ45连接器上带有一个凸片,只允许从一个方向插入设备,以避免出现布线连接错误。
像RJ45这样的模块化连接器还具有中继信号并向连接的器件提供电力的功能。以太网供电(PoE)是一种通过以太网线缆中未使用的双绞线向器件提供直流电源的技术,因此无需单独布线。PoE采用IEEE标准802.3af和提高功率传输的后续版本控制。不同的版本包括:
由于不需要单独的线缆、插座或安装费用,因此PoE的使用量迅速增长。由于器件不需要放置于电源插座附近,因此灵活性非常高。此外,其安全性、可靠性和可伸缩性也非常优秀。
RJ45连接器引脚排列
该连接器采用两种RJ45引脚排列标准:T568A和T568B。这些标准定义了连接器中的八条线的编排且每条线都必须遵循特定的配色方案。T568A标准具有与旧布线的向后兼容性。T568B标准具有更好的信号隔离和噪声保护。两者都可以在以太网中工作。
你可以根据自己的设计需求,以及使用的是直通线缆还是交叉线缆来选择具体的类型。直通(插线线缆)两端具有相同的布线标准。交叉线缆的一端为T568A,另一端为T568B,可用于连接相同类型的器件。
另请参阅:
压接器,压接机,压力机
各类工具套件
所有模块选项
Rj12 6P6C连接器
了解和指定模块化连接器
RJ45连接器的终极指南