J-Link 接口 - JTAG 接口说明

作者:Digi-Key 工程师Barley_Li

J-Link支持多个目标接口。目前,支持以下接口:

  • JTAG
  • SWD/SWO/SWV
  • cJTAG
  • FINE
  • SPD
  • ICSP

一个常见的接口示例是JTAG。JTAG接口连接为20针系统,如下所示。

在后来的J-Link产品(如J-Link ULTRA+)上,这些引脚保留,用于固件扩展。在正常的调试环境中,它们可以保持打开或连接到GND。一般来说,它们不是JTAG/SWD所必需的。

J-Link有一个JTAG连接器,与ARM的Multi-ICE兼容。JTAG连接器是一个20路IDC插头(2.54mm 公插头),与安装在带状电缆上的IDC插座匹配。为了能够进行正确的连接,有必要仔细检查JTAG引脚。

以下显示了J-Link JTAG引脚:

引脚 信号 类型 描述 功能
1 VTref 输入 目标参考电压 用于检查目标是否通电,为输入比较器创建逻辑电平参考,并控制目标的输出逻辑电平。它通常由目标板的Vdd供电,不得有串联电阻器。
2 无连接 NC 不链接到J-Link 为了与其他设备兼容而保留的。连接到Vdd或在目标系统中保持打开状态。
3 nTRST 输出 JTAG 复位 从J-Link输出到目标JTAG端口的复位信号。通常连接到目标CPU的nTRST。该引脚通常在目标上拉到高电位,以避免在没有连接时意外复位。
5 TDI 输出 JTAG 目标CPU数据输入 建议将该引脚拉至目标板上的定义状态。通常连接到目标CPU的TDI。
7 TMS 输出 JTAG 模式设置,目标CPU输入 这个引脚应该上拉到目标板子上有定义的状态。通常连接到目标CPU的TMS。
9 TCK 输出 JTAG 时钟信号到目标CPU 建议将该引脚上拉至目标板子上有定义的状态。通常连接到目标CPU的TCK。
11 RTCK 输入 从目标返回测试时钟信号 一些目标板子必须将JTAG输入与内部时钟同步。为了帮助满足这一要求,可以使用返回的、重定时的TCK来动态控制TCK速率。J-Link支持自适应时钟,即在进行进一步更改之前,等待TCK更改得到正确响应。连接到RTCK(如果可用),否则连接到GND。
13 TDO 输入 来自于目标CPU的JTAG数据输出 通常连接到目标CPU的TDO。.
15 nRESET I/O 目标CPU复位 通常连接到目标CPU的复位引脚,通常称为“nRST”、“nRESET”或“RESET”。该信号为低电平有效。
17 DBGRQ NC 不链接到J-Link 它保留用于与其他设备兼容,用作目标系统的调试请求信号。如果可用,通常连接到DBGRQ,否则保持打开状态。
19 5V-Supply 输出 Supply Voltage 该引脚可用于为目标硬件供电。

注意:

  • 所有标记为NC的针脚均未连接在J-Link内部。这里可以应用任何信号;J-Link将忽略这种信号。引脚4、6、8、10、12、14、16、18、20是连接到J-Link中GND的GND引脚。它们还应连接到目标系统中的GND。

  • 引脚2未连接在J-Link内部。许多目标的针脚1和针脚2已连接。一些目标使用引脚2而不是引脚1来提供VCC。除非引脚1和引脚2连接在目标的JTAG连接器上,否则这些目标将无法与J-Link一起工作。

  • 引脚3(TRST)应连接到目标CPU TRST引脚(有时称为NTRST)。如果未连接此引脚,J-Link也可以工作,但调试时可能会遇到一些限制。TRST应与CPU复位(引脚15)分离

  • 引脚11(RTCK)应连接到RTCK(如果可用),否则连接到GND。

  • 连接器的引脚19(5V目标电源)可用于向目标硬件供电。电源电压为5V,最大电流为300mA。监测输出电流,防止过载和短路。

要了解更多J-Link接口,请访问“Segger J-Link接口说明”