栅极驱动中最关键的时刻是IGBT的开启和关闭。我们的目标是快速执行此功能,但在IGBT开启时噪音和振铃最小。上升/下降时间过快可能会导致不必要的振铃和不良EMI,而上升/下降时间过慢会增加IGBT的开关损耗。
图1.0 DGD0216 的栅极驱动组件
上述示例显示了来自 Diodes 的 DGD0216 的栅极驱动器组件。通过仔细选择RG
和RRG
,可以有选择地控制IGBT栅极驱动器的上升和下降时间。开启时,所有电流将通过RG
流过IC,并对IGBT栅极电容充电,因此增加或减少RG将增加或减少应用中的上升时间。随着DRG
的添加,下降时间可以独立控制,因为关断电流从IGBT栅极电容通过RRG
和DRG
流向集成电路中的驱动器到GND。因此,增加或减少RRG
将增加或减少下降时间。有时不需要这种精细控制,在这种情况下,您可以只使用RG
。
增加导通和关断可以限制由寄生电感引起的振铃和噪声,因此在噪声环境中,可能需要增加栅极电阻。栅极元件的选择是一个折衷方案,即一方面,上升时间越快,振铃越多,电磁干扰越差,但效率越高,而另一方面,上升时间越慢,电磁干扰和噪声性能越好,而效率越差。精确值取决于应用程序的参数和系统要求。RG值通常在5Ω到50Ω之间,最佳值由IGBT栅极电容和栅极驱动器的驱动电流决定。RRG
值通常在3Ω和20Ω之间,最佳值由IGBT栅极电容和栅极驱动器的驱动电流决定。
栅极-源极电容CG
还用于最小化振铃和噪声,并在栅极驱动器和IGBT没有最佳匹配的情况下提供整体稳定性。大多数系统不需要CG
(增加栅极电阻可减少振铃并提供系统稳定性),但如果需要,CG
=1nF是一个很好的典型值。