延时继电器触发差异

延时继电器将在“通电”时开始其计时周期,或通过使用单独的输入线开始计时周期,有时称为输入电压、信号,或在数据手册时序图中的启动。每个数据手册中的时序图都必须找出来,因为它们在不同型号和不同设备设置之间会有所不同。

查看此输入波形至关重要,它将帮助您确定是否需要重新触发设备,输入是否可以保持打开、或者是脉冲、或者能够在计时功能激活或完成之前关闭。更多信息可能要从延时继电器的电路获得,例如频率或开关功能的(N.O./N.C.) 常开/常闭。

请看下面的延迟示例,两者都不可重新触发:

H3CR-A/-AS/-AP*/-A-301(11针版本

该模型只需要一个启动脉冲来启动开启延迟,计时器从第一个向上脉冲开始,直到计时周期完成才可重新触发:

image

H3CR-A8/-A8S/-A8-301(基本相同,但为8针版本

该模型需要一个连续的电压来启动开启延迟,当施加电压时计时器开始工作,直到电压消除:

image

有关本系列中的完整时序图和可再触发图,请参阅下文第13-15/61页:

H5CX系列时序图见第20-24/44页:

更多参考 :

相关型号

H3CR-A AC100-240/DC100-125
H3CR-A8-302 DC24
H3CR-AS AC24-48/DC12-48
H3CR-A AC24-48/DC12-48
H3CR-A8 AC100-240/DC100-125
H3CR-A8E AC/DC24-48
H3CR-A-301 AC100-240/DC100-125
H3CR-AP AC100-240/DC100-125
H3CR-A8-301 AC24-48/DC12-48
H3CR-A8E AC100-240/DC100-125
H3CR-AP AC24-48/DC12-48
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48
H3CR-A8-301 AC100-240/DC100125
H3CR-A-300 AC24-48/DC12-48
H3CR-A-301 AC24-48/DC12-48
H3CRA8AC100240DC100125Q1
H3CR-A8S AC24-48/DC12-48
H3CRAAC2448DC1248Q1
H3CRA8EAC100240DC100125Q1
H3CRA8AC2448DC1248Q1
H3CR-A-300 AC100-240/DC100-125
H3CRA8EACDC2448Q1
H3CRAAC100240DC100125Q1
OSA-A3
H5CX-A11D-N DC12-24/AC24
H5CX-L8-N AC100-240
H5CX-A11S-N AC100-240
H5CX-L8E-N AC100-240
H5CX-ASD-N-DC12-24/AC24
H5CX-L8D-N DC12-24/AC24
H5CX-A11-N AC100-240
H5CX-AD-N AC24/DC12-24
H5CX-A-N AC100-240
H5CX-AS-N AC100-240
H5CX-A11SD-N DC12-24/AC24
H5CX-L8SD-N DC12-24/AC24
H5CX-L8SD AC24/DC12-24
H5CX-AD AC24/DC12-24
H5CX-A11 AC100-240
H5CX-L8S-N AC100-240
H5CX-BWSD-N DC12-24
H5CX-L8D AC24/DC12-24Q
H5CX-A AC100-240
H5CX-ASD AC24/DC12-24
H5CX-AS-AC100-240
H5CX-L8ED-N DC12-24/AC24
H5CX-L8 AC100-240
H5CX-BWSD
H5CX-A11D AC24/DC12-24