家用树莓派温湿度记录仪,快做一个试试~ (详细教程)

梅雨季临近,全国很多地方又会经历一段闷热潮湿的天气。身为电子爱好者的你,想不想拥有一款自己制作的家庭版温湿度记录仪,把数据数码化?

这样的温湿度记录仪,用来监测家里的温湿度变化会相当的方便,还可以作为进阶玩法的基础模块,与家里的智能设备联动,完成诸如空调智能抽湿等有意思且实用的功能。

image

项目采用的硬件也不复杂,这次选用的树莓派系列产品是树莓派Zero 2W。一并选用的还有移动电源扩展板,IO扩展板以及温湿度计及电池。

image

还等什么,让我们跟着李伟斌老师,一起开始今天的项目吧。
image

李伟斌老师
52 Pi 工程师,蘑菇云创客空间资深会员漂移菌,熟悉Linux的系统管理和网络应用,熟悉 Python 编程和C语言编程,精通 shell 脚本编程。Donkeycar中文社区“漂移驴车”联合发起人

视频中出现的相应资源和物料,整理如下:

资料相关地址:MySQL

DFR0604 树莓派IO扩展板,支持PWMADC、读取模拟量、数字量,支持树莓派****4B/3B+/Zero

DFR0604是一款专为树莓派开发的IO扩展板,它提供数字端口、模拟端口、I2C端口、PWM端口、UART端口和SPI端口。IO扩展板体积小巧,用在Zero/Zero W上最合适不过。扩展板IIC、UART、SPI接口和数字口均由树莓派上的I/O端口引出。其中数字口(Digital)由树莓派的GPIO16~GPIO25(采用BCM编码方式)引出,可直接使用。扩展板的PWM接口和模拟口是由板载的MCU STM32引出来的,STM32可以通过IIC与Raspberry Pi通信。 因此,再结合上我们提供的库,用户可以很方便地使用Raspberry Pi来控制PWM输出或读取ADC输入。

Digi-Key在线购买链接

DFRobot产品维库链接

Digi-Key 零件编号: 1738-DFR0604-ND

DFR0528 树莓派 UPS 电源扩展板 (Zero )

DFR0528是一款针对Raspberry Pi ZERO系列的不间断电源扩展板,同时兼容Pi 2/3/A+等。UPS HAT可以在系统断电的情况下持续为树莓派提供一定时间的供电,避免诸如用于路由等项目时经常因为突然断电导致系统损坏,有必要使用UPS进行安全的关机。另外在一些移动项目中,例如树莓派照相机、平板、野外数据采集系统中也需要一块电池提供稳定的电源。

Digi-Key在线购买链接

DFRobot产品维库链接

Digi-Key 零件编号: 1738-DFR0528-ND

DFR0067 Gravity: DHT11 温湿度传感器 (Arduino 兼容 )

DFR0067是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。

Digi-Key在线购买链接

DFRobot产品维库链接

Digi-Key 零件编号: 1738-1089-ND