如果大家对树莓派 CM4 这款物料的特性已经有了基本了解;并对OpenWRT系统基本特点,大家也一定有了自己的认知。
大家是不是已经迫不及待地想看到CM4软路由成品啦?
来!来!来!就让我们赶紧跟着刘波老师,学习今天的部分。
刘波 (AKA IAMLIUBO) :
- 不知名UP主
- 开源硬件圈边缘人
- m5stack"摸鱼"工程师
- 柴火创客空间认证会员
- 日常白日梦,不定期更新小制作
- F1C200s M5Pi和ESP32-S2 “B-Box”开源项目作者
资料相关地址:
可道云: https://cloud.opssh.cn/chajian/luci-app-kodexplorer.ipk
Kodexplorer压缩包地址:https://static.kodcloud.com/update/download/kodexplorer4.47.zip
OpenWrt系统地址: https://img.dfrobot.com.cn/wiki/5d303ff74db88f1df9d80a04/705ff2fcdcc913ca9d0ecfcdef28a695.zip
rufus镜像地址: https://rufus.ie/
DFR0827 专为搭建搭建树莓派第 4 代计算模块( CM4 )而开发的类 B 型树莓派 IO 载板
DFR0827 旨在为构建CM4应用开发提供精巧且经济的解决方案。它具备和标准树莓派4B一样的轮廓和安装孔,可以直接叠加在已有的B型树莓派集群上。相较于4B,CM4在工业应用方面更具优势。它发布了板载eMMC存储的版本,抛弃了SD卡,这样无论是单独应用还是集群应用,磁盘读写的可靠性和速度都能得到显著提升。于此同时,CM4也提供了不含WiFi蓝牙芯片的系列,这就使得集群的功耗得到进一步的降低,更加节能环保,操作系统也能完全禁用相关服务节省算力。
Digi-Key在线购买链接
DFrobot官网使用教程
Digi-Key 零件编号: 738-DFR0827-ND
DFR0767 双千兆网口树莓派 CM4 扩展板, PCIe 高速网卡,支持 OpenWRT
DFR0767是基于树莓派计算模组 4 的网络扩展版。通过 PCIe 连接千兆网卡,使树莓派CM4拥有两个全速千兆网口,且相比 USB 网卡,性能更好,CPU 占用率更低,长时间工作更稳定。此外在 55x62mm 的迷你尺寸下,仍然保留了树莓派特色的 GPIO 排针,可以连接其它执行器与传感器,或智能控制散热风扇。还有一个USB 2.0 接口可以用来连接移动硬盘、打印机、WIFI模组、LTE模组等,进一步扩展功能。
Digi-Key在线购买链接
DFrobot 产品维库链接
Digi-Key 零件编号: 1738-DFR0767-ND
FIT0788 树莓派 CM4 软路由 Mini 亚克力外壳散热片套件
FIT0788是一款专为CM4 物联网路由扩展板 Mini打造的外壳与散热套件,现在你可以放心地将CM4软路由Mini塞入弱电箱中,不必担心裸露的电路板发生短路。金属散热片可以快速导出BCM2711的热量,避免满载运行时过热降速
Digi-Key在线购买链接
DFrobot 产品维库链接
Digi-Key 零件编号: 1738-FIT0788-ND