陶瓷电容老化/什么是十倍时?

随着时间的推移,陶瓷电容会因结构的变化而失去一部分容值。这种损耗是无法避免的,但可以测量并确定。原厂通常会使用十倍时作为这一损失的计量单位。

举例而言,我们来检查一下KEMET料号为C1210C106K4RACTU的物料。这是具有X7R温度系数的10uF物料。KEMET将此物料的损失指定在回流焊接后特定时窗中的设计公差范围内,并使用十倍时来衡量此过程。在这种情况下,“十倍时”指的是比上一次测量时间长十倍的时间,即时间的对数尺度,而非线性尺度。为了更直观地说明,请查看以下由KEMET提供的简单图表。


如图所示,在最后一次热循环后,电容每十倍时损失约5%的总电容值。在回流制程后一个小时,它的读数约为12uF。十个小时或十倍时后,它的电容将下降5%。一百个小时或二十倍时后,它又会下降5%。一千个小时或三十倍时后,它又会再下降5%,这符合其预期的设计公差。

每十倍时下降5%的现象将在电容的生命周期内无限期持续,直到它经受另一次超过130°C的热应力事件。这会将电容重置为12uF,并启动十倍计时器,从而实现物料的“去老化”。