也可参考文章LED恒流驱动器与恒压驱动器的比较
对于稍复杂的新设计来说,你需要找到最佳的LED组合以及与LED驱动相匹配的布线配置。对此,你可能要做一些功课,因为需要按照特定的LED支路和长度将LED电压和电流要求相匹配。你需要了解相关LED的电压和电流要求,以及LED灯带的布线方式以及灯带内部的LED布线情况(有时)。对于相关的照明需求,你可以同步选择和规格以及布线方式相匹配的驱动和LED。
举例而言,如果你的LED灯珠的额定电压和电流分别为3V和700mA(依据规格书),而你希望制作包含10个上述LED灯珠的灯带,那么你可以将它们串联起来,以实现30V的额定电压和700mA的额定电流。接下来,你可以选择一个恒流驱动器,其输出电流为700mA且电压输出摆幅在30V左右(以Vout=20-40V为例)。这时,流过LED的电流将恒定为700mA,且LED所需的电压在驱动器的电压输出摆幅内,而驱动器将进行相应地调整以保持恒定的电流。对于一个简单的串联电路而言,以上方式是一种非常基本的操作。
现在,假设你希望使用相同的LED灯珠,但数量高达1000个而不是10个。由于在串联电路中的总电压为3kV,所以当驱动器的输入电压为120V交流电时,单个串联电路就不符合设计要求了。我们必须使用串并联混合布线配置的方式来设计LED。这对驱动器而言并非真正的串联配置,而且通过各LED支路的电流无法单个调节,因此,LED的预期寿命和光照连续性将出现一定幅度的降低,除非另外设计一些其他的调节电路(就像在大多数可寻址LED电路中那样)。由于一些并联支路中存在串联连接,这在一定程度上确实有助于提升光照连续性和可靠性,毕竟分组串联方式要分分组方式要好。