就LED灯珠、灯带或模块而言,一种保证其亮度一致性的办法就是使用专业的LED驱动器。
共有两种类型的驱动器。
恒压驱动器 ——此类驱动器具有固定的电压输出,这取决于LED的额定电压。其输出电压是固定的。驱动器的电流输出将具有最大额定值。如果电路实际的电流需求未超出其电流额定值范围,即可正常工作。
恒流驱动器 ——此类驱动器具有固定的电流输出,这取决于LED所需的电流。电压输出是可变的。电压将随着使用的LED数量的变化而变化。需确保实际电压在额定电压范围内。
LED驱动器可以采用板装形式,也可以采用外部/内部(外接)式。
在某些情况下,也可以使用交流/直流电源,具体取决于所使用的LED。
请查看相关LED的规格书,了解所需的电压及电流规格。
以下是对恒流和恒压应用的典型用途的补充说明。
恒流驱动器通常能延长LED的预期寿命并改善光照连续性,特别是当需要调光时。LED是一种非线性物料,因此很难保持一致性。电压的小幅增加会导致电流呈指数级增加,如果调节不当,有时会损坏LED。此外,恒流电路中也不易出现热逸溃,这提高了LED长时间工作的可靠性。热逸溃是指,元件的内部或外部产生的热量本身引起偏置,使正向电阻下降(降低电压差),并使通过设备的电流上升。虽然恒压驱动器是以电压为参数进行调节的,但LED的电压降本身可能会随着LED的打开或温度升高而出现波动。恒流驱动器在纯串联电路中较为常见,但也可用于一些串并联组合电路。请注意,在组合恒流电路中,当有一个或多个LED烧毁、损坏或从灯带上移除时,可能会损坏剩余的LED,因为固定电流对于剩余的LED而言可能过高。
恒压驱动器更常见于多色显示器,以及带有内置电阻或其他限流装置的串并联组合LED灯带中。可寻址LED通常也需要使用恒压驱动器,因为这类产品通常会在每个LED中配置一个恒流驱动芯片。相比较而言,恒压驱动器操作起来更方便,因为只要驱动器的电流等于或高于LED使用时的总电流,你就可以在电路中随意添加或移除LED。
尽管建议在LED照明时使用LED驱动,但业界普遍用此类工业电源来“驱动”LED照明。尽管这些电源具有非常紧密的电压输出允差,但它们可能无法提供特定的LED照明所需的参数规格,如THD(总谐波失真)和纹波规格。较专门的LED驱动器,工业电源产品输出可能会有一些THD(总谐波失真)和纹波,但由于规格书中一般不会明确指出,因此无从得知。如需进一步了解相关内容,请参阅 恒压LED驱动与交流/直流电源的比较。