春暖花开,大家都已经他将踏上新一年的征途。对于工程师来说,看看今年的开发计划,肯定要考虑在自己的案头是否需要添加几块得心应手的开发板。正好,我们的“年度板卡盘点”如约而至,希望从中大家能够找到自己心仪的那一款。
如今,市面上的板卡种类琳琅满目,不胜枚举。大家在面对众多产品时,时常会一头雾水,难以选择。面对一块板子,如何能够快速get到它的关键点——正好,本期视频能给大家一些小小建议。
这里我们所推荐的板卡,有些性能强悍、有些成本超低、有些是年度热卖、有些是新晋网红……接下来为大家逐一盘点,一起来看看哪些板卡值得入手吧!
( PS :以下推荐无先后之分)
点击以下视频
视频中推介的各款板卡的相关介绍及资源链接,我们也帮大家梳理好了,请小伙伴们查收——
NUCLEO-H745ZI-Q 开发板
采用 STM32H745ZI MCU 和 SMPS 的 STM32 Nucleo-144 开发板
支持Arduino、ST Zio和morpho连接,STM32H745ZI是带DSP和DP-FPU的高性能双核ARM Cortex-M7 + Cortex-M4 MCU,具有2 MB Flash、1 MB RAM、480 MHz CPU、ART加速器、一级缓存、外部存储器接口、大量外设和SMPS。
STM32 Nucleo-144板为用户提供了一种可负担的灵活方法,通过选择STM32微控制器提供的各种性能和功耗特性组合来尝试新概念并构建原型。对于兼容板,内部或外部SMPS可显著降低运行模式下的功耗。ST Zio连接器扩展了ARDUINO® Uno V3的连接能力,而ST morpho接头则提供了简便的方法来扩展Nucleo开放式开发平台的功能,并提供多种专用屏蔽。由于集成了ST-LINK调试器/编程器,STM32 Nucleo-144板无需单独的探头。
STM32 Nucleo-144板随附STM32全面的免费软件库和STM32Cube MCU软件包示例。
Digi-Key 零件编号: 497-NUCLEO-H745ZI-Q-ND
STM32F072B-DISCO 探索套件
采用 STM32F072RB MCU , 包含丰富的开发资源
32F072BDISCOVERY 探索套件 帮助用户探索STM32F072RB,它集成了STM32F0系列中可用的完整功能集,可轻松协助开发相应的应用程序。其包含了初学者和高阶用户快速入门所需的一切资源。 在STM32F072RBT6微控制器基础上,本套件集成了ST- link /V2嵌入式调试工具接口、ST MEMS陀螺仪、LED、按钮、线性触摸传感器、触摸键、RF EEPROM连接器和USB Mini-B连接器。
Digi-Key 零件编号: 497-14098-ND
Wio Lite AI 视觉开发工具
基于 STM32H725AE 并配有 RGB LCD 和摄像头的强大 AI 视觉开发包
Wio Lite AI是一款基于Arm Cortex -M7 32位550 MHz高性能微处理器STM32H725AE芯片的视觉开发工具。 单板配备16MB SPI NOR Flash, 8MB PSRAM,双频2.4GHz/5GHz Wi-Fi和蓝牙5.1。此外,该套件中还有200万像素的DCMI摄像头和一个2.8英寸的电阻式触摸屏RGB LCD,这使得其很容易应用到视觉项目中。
Digi-Key 零件编号: 1597-110991524-ND
BeagleBone Green
BeagleBone Black 差异化版本,专为开发者和业余爱好者而设计
这是BeagleBoard.org和SeeedStudio的合作项目。SeeedStudio BeagleBone Green(BBG)是专为开发者和业余爱好者设计的,低成本、开源、社区支持的开发平台。它基于BeagleBone Black的经典开源硬件设计,并开发成这种差异化版本。 BBG包括两个Grove连接器,使其更容易连接到大量Grove传感器系列。移除板载HDMI为这些Grove连接器腾出空间。其可在不到10秒内启动Linux,只需一根USB电缆即可在5分钟内开始开发。
Digi-Key 零件编号: 1597-1007-ND
Raspberry Pi Build HAT
专为安装40针GPIO接头而开发
Raspberry Pi的Build HAT专为安装40针GPIO接头而开发,最多可连接四个来自LEGO Education SPIKE™系统的LEGO® Technic™电机和传感器。可用的传感器包括距离传感器、颜色传感器和力传感器。LEGO Technic电机是有角度的,有各种尺寸,包括可以编程以记录其位置的集成编码器。有了这个系统,就拥有了无限可能性。由于能够连接到40针GPIO 接头,该产品适用于所有Raspberry Pi板以及通过带状电缆或其他扩展设备添加的Pi400。连接的LEGO Technic设备,可以通过Python,以及标准Raspberry Pi配件(如相机模块)实现轻松控制。
Raspberry Pi Build HAT电源可单独购买,旨在提供足够的电源为Build HAT、Raspberry Pi板和所有连接的LEGO Technic设备供电。
Digi-Key 零件编号: 2648-SC0622-ND
Raspberry Pi Zero 2 W 单板计算机
继 Raspberry Pi Zero W 后,在相同的外形尺寸中更强大的版本
Raspberry Pi Zero 2 W是其单板计算机系列中最实惠的一款产品。由于外形相同,Zero 2 W是Zero W的直接替代品。Zero 2 W包括一个主频为1GHz的四核64位Arm® Cortex®-A53 CPU,并围绕Raspberry Pi RP3A0系统级封装 (SiP),将BCM2710A1芯片与512 MB LPDDR2 SDRAM集成在一起。与原单核Raspberry Pi Zero W相比,这种配置使Raspberry Pi Zero 2 W的单线程性能提高了40%,多线程性能提高了5倍。
Raspberry Pi Zero 2 W提供2.4 GHz 802.11 b/g/n无线局域网和Bluetooth® 4.2,支持低功耗Bluetooth (BLE) 和模块化合规性认证。Zero 2 W包含一个microSD卡插槽、一个CSI-2摄像头连接器、一个 USB On-The-Go (OTG) 端口和一个HAT可兼容40针GPIO接头的未填充封装。它由微型USB端口供电。视频输出通过迷你HDMI端口发送;如果需要,也可以通过测试点轻松获得复合视频输出。
Zero 2 W与Zero W具有相同的外形尺寸,因此适合Raspberry Pi Zero现有的大多数应用场合。
Digi-Key 零件编号: 2648-SC0510-ND
LAUNCHXL-CC2640R2 SimpleLink™
低功耗蓝牙 ® CC2640R2 无线开发套件
借助CC2640R2 LaunchPad开发套件,您可以使用SimpleLink CC2640R2F或CC2640R2L无线MCU 通过低功耗 Bluetooth®连接快速开始。CC2640R2器件提供完全通过认证的蓝牙 5 协议栈,适用于单模式低功耗蓝牙应用且支持高速模式的。
Digi-Key 零件编号: 296-45488-ND
FRDM-K64F 开发平台
面向 Kinetis® K64 、 K63 和 K24 MCU 的 Freedom 开发平台
Freedom-K64F是一款超低成本开发平台,面向Kinetis® K64、K63和K24 MCU。规格与Arduino® UNO Rev3引脚布局兼容。
其配备丰富的外设,包括用于开发完整电子罗盘功能的6轴数字加速度传感器和磁力计,用于直接交互的3色LED和两个用户按钮,microSD卡插槽,以及板载以太网端口,面向Bluetooth®和2.4 GHz无线电附加模块的接头等连接选项,可实现快速原型设计。OpenSDAv2是恩智浦的开源硬件嵌入式串行和调试适配器,它运行开源引导加载程序,并提供串行通信、闪存编程和运行控制调试等选项。
FRDM-K64现在由Arm® Mbed™操作系统和Zephyr操作系统提供支持,这两种开源嵌入式操作系统都可用来开发物联网应用。
Digi-Key 零件编号: FRDM-K64F-ND
Arduino Mega 2560
基于 ATmega2560 的 8 位板卡
其含有54个数字输入/输出引脚 (其中15个可以作为PWM输出)、16个模拟输入、4个UART (硬件串口) 、一个16mHz晶体振荡器、一个USB连接、一个电源插口、一个ICSP接头和一个复位按钮。只要用USB线连接到电脑上,或者用AC-DC适配器,抑或电池供电就可以启动了。
Digi-Key 零件编号: 1050-1018-ND
EV14C17A 图形和触摸 (IGaT) 评估套件
采用Microchip Technology SAME5x 32位微控制器,适用于成本敏感的应用
EV14C17A Graphics and Touch (IGAT) 评估套件采用Microchip Technology SAME5x 32位微控制器,可在不影响性能的情况下,为成本敏感的应用实现最少芯片数的图形和2D触摸屏解决方案。
EV14C17A是用于评估SAME51J20A微控制器的硬件平台。这个由硬件平台和软件库组成的创新系统将展示如何在不需要外部触摸控制器的情况下轻松地为各种应用制作人机界面。此设计领先于市场上所有其他Arm® Cortex®-M4触摸和图形解决方案,因为它无需专用触摸控制器,也无需调整控制器,从而降低了成本和复杂性。所有固件,包括图形和触摸库以及演示应用程序,都可以通过集成的MPLAB® Harmony v3框架公开获得。
该评估套件将完整的触摸屏、TFT图形和触摸表面集成到一个受MPLAB X集成开发环境 (IDE) 支持的单芯片解决方案中。评估套件可轻松访问SAME51J20A的功能,以将器件集成到定制设计中。IGAT Curiosity评估套件包括一个板载调试器;因此,无需外部工具即可对SAME51J20A器件进行编程。
Digi-Key 零件编号: 150-EV14C17A-ND
AEK-MOT-3P99081
基于 SPC560P 和 L9908 的专用 CAN 总线控制无刷电机评估板
AEK-MOT-3P99081评估板基于SPC560P Pictus 32位MCU和L9908门驱动器,在汽车无刷电机应用中可以控制6个N沟道FET。AEK-MOT-3P99081支持独立的编码器输入和霍尔传感器来检测和控制电机转速。L9908通过专用的PWM输入引脚独立控制每个N通道场效应晶体管。采用SPC560P单片机,通过SPI控制L9908的配置、保护和诊断功能。固件是预加载的,可以通过can总线外部驱动。
Digi-Key零件编号: 497-AEK-MOT-3P99081-ND