作者:Digi-Key 工程师Ricky_6460
在数据传输应用中,使用数字隔离器比传统光耦有哪些优势?
由于光耦使用LED发出的光通过隔离栅传输数据,因此LED在逻辑高时亮,在逻辑低时灭,这会导致数据传输过程中的能量损耗。
由于数字隔离器的传输响应更快,编码可用于表示逻辑高电平和逻辑低电平,如下图所示。
因此,它可以降低数据传输过程中的能量损耗;它还能够更好地处理复杂的双向接口,如USB和I2C。
此外,数字隔离器具有更好的共模瞬态抗扰度(CMTI)。
CMTI很重要,因为高转换率(高频)瞬态会破坏通过隔离栅的数据传输。CMTI通常以kV/微秒为单位,指隔离器抑制隔离器输入和输出之间噪声的能力。高CMTI表示一个可靠的隔离通道。
数字隔离器可以达到200kV/us,而光电耦合器的规定通常要低得多。
以下几篇相关文章可以帮助您更好地理解数字隔离器的优势: