我认为导线金属环是此领域的许多技术人员未大范围充分使用的一个零件。许多人只是将电线插入接线端子并压紧绞线,而这会导致电线变形受损。如需从接线端子中取出电线并将其移动到机柜中的其他位置,则也会对电线造成一定程度的损伤。
而使用导线金属环即可有效解决上述问题!如上图所示,Digi-Key备有绝缘型和非绝缘型导线金属环。这些导线金属环还支持各种线规和两种电线类型。
选定了一款导线金属环之后,您还需选择配套的压接工具。与应用范围非常局限的触点压接工具不同,导线金属环压接工具往往应用范围更广,适用于各种导线金属环,并且支持各种厂商的产品。这些压接工具存在的最大差异便是压接外形。
例如,在对 Molex 工具 WM16545-ND(Molex # 2002180600)和 WM16544-ND(Molex # 2002180700)经过一番比较后可以发现,这两种工具都是侧入式棘轮压接工具并且均可用于 8 - 26AWG 的导线金属环。

这两者之间的区别是,2002180600(DigiKey WM16545-ND)是4面压接,可为导线金属环压接出盒形,而2002180700(DigiKey WM16544-ND)是6面压接,可为导线金属环末端压接出六角形。虽然两者都可以很好地处理导线金属环,但是如果能知道使用的是什么接线端子,即可进行与该接线端子轻松适配的压接。
假设电路板使用的是菲尼克斯(Phoenix Contact)端子1935161。如下图所示,进线口是方形的。如果使用绞线,则必须将其压紧,然后您需要敲击绞线以将其牢牢固定在接线端子中。但是通过使用带有4面压接功能的导线金属环,即可保证电线和接触平面完好无损,从而将电线固定在接线端子中。

下图中拥有圆形进线口的 On Shore Technology 零件 OSTTC022162 也是如此。遗憾的是,夹持部分仍然是扁平的并且可能导致绞线变形和受损。如果使用带有6面压接功能的导线金属环,那么在保持夹持平面的同时,还可提供与接线端子边缘接触的多个触点,且不会损坏电线或向电线施加额外的应力。

在以上两种情况下,额外的好处是您可以从接线端子中取出电线,并将其轻松移动到电路板或控制箱中的其他位置,而不会压扁或损坏电线。
注意:所选的工具可能具有不同的压接图形。如果您需要特定的压接,请查阅原厂规格书,以确保获得与您的应用相适配的正确工具。
如果您对导线金属环或压接工具有任何疑问,请回复此帖,我们的技术人员和工程师团队会随时为您提供帮助。