卡尺使用时的注意事项有哪些?

基本测量

在日常工作中,最常测量是物件的外径、内径和深度。下面,我们以数显卡尺来测量一条约20 毫米的铝框架为例进行说明。

外径测量

测量物件的外径时,建议使用卡尺外测量爪的平坦部分,以避免任何歪斜。如果可以,使用拇指轮牢牢抓住物件。您或会注意到它不完全是 20 毫米,这是制造公差造成的。


图1:外径测量

内径测量

卡尺的内测量爪可以用于测量物件槽和孔的位置。测量物件的内径时,或许会让人感到有点困难。你可以尝试将测量的物件与卡尺垂直,这样就不会因“倾斜”而得到过大的测量值。通常需要进行数次测量并“摆动”卡尺以确保测量的结果是最小距离。


图2:内径测量

深度测量

另外一种基本测量是深度,如测量物件的钻孔位置。该测量是使用卡尺末端的深度尺来进行的。先拉开一部分深度尺,将深度尺垂直放入物件内部,慢慢向下移动,直至物件的最深处。此时数显卡尺上显示的就是物件的深度值。要注意的是,卡尺的尺身与测量物件的外壁保持平行,锁紧螺丝后读数并记录。

image
图3:深度测量

其他测量技巧

测量连接器间距

卡尺除了可以来验证组件的尺寸,同时也可以用来测量连接器间距。连接器间距是指引脚中心与相邻引脚中心的距离。为何需要测量连接器间距? 有时数据表上,有关连接器间距的资料不完整,又或者我们只是想对产品进行验证。

如果测量的是只有两个引脚的连接器间距,可以用卡尺先量度一个引脚,然后再量度两个相邻引脚的距离,这个度数就是连接器间距。但对于测量引脚较多而密集连接器的间距——如下图5这个 37 针 FPC(柔性电路板)——最好先测量相距最远的两个引脚距离,然后求平均值。

请记住,对于 N 针连接器,有 N-1 个“间隙”。所以将相距最远的两个引脚距离 35.68 毫米除以 36 = 0.99 毫米。由于我们观察连接器的是中心点,因此应该将其四舍五入到 1 毫米的间距。有时这数字应该以英制四舍五入,所以如果它看起来不对,请检查其是否采用了其他单位。


图4:测量FPC(柔性电路板)的间距

测量热缩管直径

请勿使用如图5方法来测量热缩管直径,因为通过这种方法难以得到正确的测量值。那么,应该如何利用卡尺来测量热缩管直径呢?

image
图5:错误的热缩管测量方法

这里有一篇不错的文章详细介绍了如何正确使用卡尺测量热缩管直径,推荐给大家参考: 如何测量热缩管直径

Digi-Key 卡尺的选择

在Digi-Key官网,可以找到這些常见的卡尺 ,包括数显卡尺带表卡尺游标卡尺。大家可以通过参数筛选,锁定自己需要的卡尺。


图6:Digi-Key 卡尺的选择