热爆的 ESP32 开发平台, 让你火速完成各种无线连接项目

FireBeetle ESP32-E或许会让你有些不一样的感受 -

FireBeetle ESP32-E 是 DFRobot 在 FireBeetle ESP32 基础上精心打磨开发出的2代产品。

也许大家对FireBeetle已经并不陌生,这一系列高性能迷你Arduino开源开发板,不仅完全兼容Arduino的开发环境,更在软硬件资源的支持上有着自己的先天优势,这个系列产品将支持makecode、Mind+、pinpong、MicroPython的开发环境(即将完善),无论是C语言、图形化编程、python编程还是JS编程都可以随心所欲地操作硬件。

image

在此基础上,FireBeetle ESP32-E作为一款基于ESP-WROOM-32E双核芯片的主控板,在物联网层面的基因优势更使得其在家庭物联网改装、工业物联网改装、可穿戴设备等应用重变得游刃有余。小体积、低功耗、WIFI&蓝牙4.0双模通信等特点基础上,设计者对产品进行了精心的二次升级,增加了诸如非对称防呆邮票孔、GDI的显示模块FPC接口、卧式按钮等等新的设计亮点。

image

除此之外,需要介绍的是最新发布的ESP32-E Gravity IO扩展板DFR0762,它作为一款专为FireBeetle 2系列提供的Gravity IO扩展板,提供数字端口、模拟端口、I2C端口、UART端口和SPI端口,并且提供了电源输入排线座方便接入外部电源,EN排针方便关闭主板供电,无需焊接,即可使用上千种Gravity模块。

image
ESP32-E Gravity IO扩展板

以上可以看出,在上千种免焊接Gravity接口传感器与执行器以及丰富的资源,强大的社区…的加持下, FireBeetle ESP32-E 的应用场景得以有了几何级的增加,而它的编程环境却可以做的非常易于上手。小伙伴们是不是已经被吊足了胃口?

那么接下来,就有请DFRobot的产品经理,郭欣雨带我们来深入了解一下这款产品和其许许多多的亮眼的应用范例。

点击观看视频

为了大家更深入的了解ESP32-E这款产品,我们整理周边资源,链接如下:

Digi-Key零件编号: 1738-DFR0654-ND
Gravity IO扩展板中文资源
Gravity IO扩展板英文资源
DFR0762 (ESP32-E Gravity IO 扩展板)的Digi-Key在线购买链接
Digi-Key零件编号: 1738-DFR0762-ND

ESP32的板子用过很多,但是还真的没有用过-E的模块。