你是否曾经想过电机是如何工作的?你是否曾经想过继电器是如何工作的?在许多应用中,电磁是电气设计中一个关键因素。本文旨在帮助你对导体周围磁场形成的基本认识。我不想涉及计算部分,因为那属于进阶部分,不过以下示例应该对你从头理解使用电磁技术有所帮助。
电磁
通过导电材料的电流产生的磁场垂直于根据“右手法则”以在特定方向流动的电流的方向。导线的两种“初级”形状对应着不同的解释,一种是直线导线,另一种是线圈导线。
直线
直线的直观示例
如果你用右手“握住”电线,想象电流朝着拇指方向流动,则磁场会在三维空间中围绕导线形成;磁场的方向和形状与其他四根手指在电线周围卷曲的方式相同。为展示这一效果,我制作了一个简短的动画,可帮助你理解:
磁场不仅在特定方向上围绕在导线周围,还会从中心“扩展”,强度也逐渐降低。如果在灰色平面处放置一个铁磁针,则磁场的“北”极将会被吸引到地球的南极。
注意:只要电流流过整根导线,磁场就会在导线周围蔓延开来。
线圈
线圈是由许多顺时针或逆时针旋转的“环”组成的。环路在制造电磁铁时特别有用,因为电流从一个方向流入并从另一个方向流出,进而产生相反方向旋转的磁场。当磁场相互作用时,由于两个磁场均指向相同的相对方向,因此可以增强中心磁场。为了更好地解释这一现象,请参见以下示意图:
注意,磁场箭头在灰色平面上以相同的相对方向在中心处相交。由于这些磁场非常接近,因此可增加中心合成磁场的强度。这一特性在数个环路中表现得更加强大,例如电感、机械继电器和变压器等技术中使用的线圈。
线圈的直观示例
绕线通常缠绕在具有高磁导性的铁磁芯或材料上。这一次,假设你握着周围缠绕着电线的固体材料。围绕在“棒”周围的四根手指代表线圈和电流流动的方向。拇指表示北极的位置以及磁场从最接近拇指的一端出来的方向。下图更加详细地展示了顺时针线圈和逆时针线圈。
蓝色线表示线圈弯曲处的较小磁场。注意顺时针方向的磁场都是从上到下指向线圈中心的。反之,逆时针线圈的磁场则从下到上指向中心。再次说明,磁场实际上是360度围绕整个线圈的。它们也向外辐射,但强度会逐渐降低。以下是另一个显示此特性的动画:
当电流方向反转时,磁场的极性就会切换:
以下是四种涉及电磁的技术示例。
变压器
变压器会使用不同数量环(匝数比)的组合以及一侧产生的磁场。由于交流电流每秒会在正负极间波动60次(美国)或50次(欧洲),因此一侧产生的磁场的极性会不断变化且强度也在增加/减少。改变的磁场到达另一个线圈时,会“感应”出不同电平的电压(取决于该线圈的匝数)。
机械继电器
机械继电器则以非常直接的方式利用磁场的极化。由于线圈的北极具有确定的方向(根据电流方向和绕组方向),因此这种磁场可用于下拉通常能导通更大电流(比线圈大得多)的铁磁连接头(印加到线圈的电流和跨连接头的电流是隔离的)。这就是为什么几乎总会有图片显示线圈的哪一侧应通电(对于直流继电器),因为电流方向是正确致动的关键因素。
电感
电感的一个关键特性是回冲。电感内部和周围产生的磁场会存储能量,并且在快速断电的情况下,会在连接的电路上以非常高的电压释放能量。如需了解更多详情,请参见此贴文:电感特性: 为什么朝向不重要
电机
电机一般(无论交流或直流)都会使用产生的磁场进而运转。在直流有刷电机中,定子(不移动的部件)具有称为电刷的电连接,可向具有线圈的转子(动的部件)提供电流。由电产生的磁场被内部的永磁体排斥,从而产生转动。交流电机具有若干种方法,但一般的概念是相同的,即,电能产生的磁场被其他磁体排斥。