如何计算安规电容漏电流?

漏电流是一个重要的电容的参数,以安规电容VishayVJ2220Y472KXUSTX1为例。

虽然数据手册没有直接给出漏电流的大小,不过如果数据手册中规定了行业标准绝缘电阻IR,我们仍然可以通过IR计算漏电流。IR是电容在额定电压下的最小电阻值。

image

对于这个4700 pF值电容,IR最小值为100G欧姆(在 +25 °C)。漏电流最大值可从测试电压和绝缘电阻关系中得出,漏电流最大值=电压/IR

VJ2220Y472KXUSTX1 额定电压虽是为250Vrms,但是可以承受的DC 电压超过1kVdc. 一般来说,对于电压超过1kVdc的情况,行业标准IR测试电压为500Vdc。

对于500Vdc测试电压,漏电流=500Vdc/100G欧姆=最大5nA。然而,漏电流通常比这小得多。

测试方法:施加500V电压,静置20秒,取实际电流测量平均值,即为漏电流。较长的静置时间将得到更低的漏电流测量结果。