Digilent Genesys 2板 是一款先进、高性能、随时可用的数字电路开发平台,以Xilinx公司强大的Kintex-7™现场可编程门阵列(FPGA)为基础。
Genesys 2可以通过各种数据源进行编程,如U盘、microSD、板载非易失性闪存或板载USB-JTAG编程器电路。
产品包装中包含Genesys 2 Kintex-7 FPGA,以及USB A到Micro-B编程数据线以及适配美国和欧盟标准的12V、3A壁式电源。
你也可以搜索物料编号410-300-A;这是一个“教学级”库存的物料,但已投放到常规渠道中,与410-300属于同款产品。所以410-300和410-300-A没有区别。
如需了解更多关于Genesys 2板的信息(例如教程、演示和其他资源),请访问Genesys 2-Digilent参考(digilentinc.com)。
您好!现寻找一个可以产生多通道高速脉冲发生器的开发板,脉宽10ns, 50MHz, 幅度-5到5V,精度1mV,请问genesys 2 是否符合要求?谢谢!
@undefinable, 我们正在检查开发板信息,并会尽快回复您。
1 个赞
@undefinable 你好, 正在等待原商确认
@undefinable
这很大程度上取决于几个变量,其中包括正在使用的 Genesys2 板、集成/协议速度或正在使用的总线速度等。 所以,假设你在谈论这个板; Microsoft Word - Raspberry PI OFFICIAL CASE BLACK (digikey.com) Genesys ZU ‐5EV; 使用该芯片; XCZU5EV-1SFVC784E; Zynq UltraScale+ MPSoC 数据表:概述 (DS891) (xilinx.com) 并查看这些规范建议您需要在 I/O 上获取电源轨; 作为初始 I/O 仅高达 3.3Vdc,但使用 5vdc 轨很容易,只需将输出切换到 5V 轨即可提供所需的电流/电压。
如您所见,您需要确定一些变量,建议您查看 Genesys 和 Xilinx IC 的数据表,以确保它能够满足您的需求。